TMS320F28335: 28335结果寄存器读取的代码顺序为什么会影响采样值?

Part Number: TMS320F28335


Adc.adc0 = AdcRegs.ADCRESULT0 >> 4; 28335结果寄存器读取代码,为什么ADCRESULT0放在第一行数据就会有很大波动,
这一句放在其他的例如Adc.adc1 = AdcRegs.ADCRESULT1 >> 4; 后面 就没有问题?
而且经过测试,只有ADCRESULT0放在第一个读取会出问题,采样数据有几十甚至上百的跳动(硬件上28335芯片ADC端口的电压确认是稳定的),其他的例如ADCRESULT放在第一个读取没有任何问题?
很奇怪,代码里结果寄存器的读取顺序影响到28335内部的硬件工作了吗?
 
求解答!
  • 寄存器读取的顺序不应影响模数转换器(ADC)的转换过程。
    话虽如此,若您过早读取ADC结果(即当前转换突发尚未完成),则ADCRESULT0寄存器中可能仍保留着上一次的ADC结果。通过延后读取时机,可为当前转换提供更多完成时间。
    此外,我还要补充说明,模数转换器(ADC)的结果在转换完成后会被锁存至结果寄存器,因此无法从任何ADC结果寄存器中获取无效数据;寄存器中存储的必然是第n-1次采样或第n次采样的数据。