如图我配置了工程开启了fpu32,在执行除法时,发现居然需要234个时钟周期,这显然是不对的,查看汇编发现除法是调用了__c28xabi_divf()这个函数,请问这对吗??然后在帮我看看sinf函数执行是否使用了TMU(消耗77个时钟周期)?
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
开启配置后,似乎需要调用__divf32()、__sinpuf32()等函数实现对应功能
在Optimization tab (Processor Options正下方))中,检查FP_MODE是否设置为Related (如果是严格的,则不会利用TMU)。