This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,遇到一个理解不了的问题,还请各位高手帮忙看看
我的是2812处理器,使用的都是片上的资源,我的代码分为两个部分,一部分是boot,另一部分是app,单板启动的时候,首先根据硬件XMP/NMC的配置选择微计算机模式启动,根据GPIO4=1,所以程序跳转到0x3f7ff6运行,而此处放的代码从map文件中看是:
codestart
* 0 003f7ff6 00000002
003f7ff6 00000002 DSP281x_CodeStartBranch.obj (codestart)
这段代码的内容是:
.sect "codestart"
code_start:
.if WD_DISABLE == 1
LB wd_disable ;Branch to watchdog disable code
.else
LB _CheckUserCode ;Branch to start of boot.asm in RTS library
.endif
最后会执行CheckUserCode()函数:
#pragma CODE_SECTION(CheckUserCode,"flashfuncs");
void CheckUserCode(void)
{
if( fcs16(PPPINITFCS16, USER_CODE_START, USER_CODE_LENGTH, CRC_LITTLE_ENDIAN) ==
PPPGOODFCS16 )
{
//goto the User Project Code Start
asm(" LB 0x3F3FFC");
}
{
//goto the Safe project Code Start
SafeModeInitiator = BOOTED_DIRECTLY_TO_SAFE_MODE;
asm(" LB 0x3F7F7E");
}
}
然后根据crc校验去决定 接下来执行boot代码还是跳转到app程序运行。
这是我的板子代码的启动过程,我的问题是如果app程序有改变的时候,是不是crc校验的值就变了呢?那么是否需要更新此校验码?但是奇怪的是我每次改动app后,并没有更新此校验值,但是还是可以跳转到app运行,为什么?
各位大神,
我发现每一次修改代码后编译出来的bin文件的crc16都是相同的,
ccs编译出来的首先是coff文件,然后调用了coff2bin.exe把coff文件转换为了bin文件用于在线烧写flash.
请问为什么bin文件的crc校验每次修改,并重新生成后都相同?
多谢!