TI E2E™ 设计支持论坛将于 5 月 30 日至 6 月 1 日进行维护。如果您在此期间需要技术支持,请联系 TI 的客户支持中心寻求帮助。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CCS6.1(Version: 6.1.0.00104)使用controlSUITE原有工程flash_programming_cpu01无法烧写28377D的flash

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

具体信息:

1)自己制作28377D板子,晶振采用外部20MHz时钟,接G19 X1上,通过XDS220仿真器连接DSP成功。

2)使用CCS6.1,版本Version: 6.1.0.00104

3)使用controlSUITE原有工程flash_programming_cpu01。

具体问题:

无法烧写flash。具体提示如下:

C28xx_CPU1: GEL Output: 

Memory Map Initialization Complete
C28xx_CPU1: Loader: One or more sections of your program falls into a memory region that is not writable. These regions will not actually be written to the target. Check your linker configuration and/or memory map.
C28xx_CPU1: File Loader: Verification failed: Values at address 0x0000000000086860 do not match Please verify target memory and memory map.
C28xx_CPU1: GEL: File: C:\ti\controlSUITE\device_support\F2837xD\v190\F2837xD_examples_Dual\flash_programming\cpu01\ccs\CPU1_FLASH\flash_programming_cpu01.out: a data verification error occurred, file load failed.

  • 供电电源的最大电流是多少?请参考数据手册5.5 Power Consumption Summary,保证足够余量。

    将CCS升级到最新版本,检查有没有F28377的Debug Server Flash

  • 您好

    如果你是用的TMS开头的量产版芯片请试试先跟新CCS中的烧写插件。具体方法在CCS中点击 help->check for update 然后按提示升级就可以了。

  • 1、电流不是问题。

    2、CCS6.1通过help->check for updataes已更新,但更新过程中,会出错。而且是多台电脑都一样。更新后,仍无法烧写flash。

  • 你好,用的是TMS开头的量产芯片。按照check for updata方法,升级过程中会报错,且升级后问题依旧。

      烧写插件版本如下:Debug Server Flash 6.1.0.1155 com.ti.dsflash.win32.feature.group Texas Instruments。

    我正尝试只升级该烧写插件,看看能不能成功。

    另:有没有专门的烧写flahsh插件更新包可以提供,就如同28335一样。

  • 综上,结论:非常感谢 Young Hu & Victor Zheng两位,现在已经可以烧写flash了。

    具体操作流程如下:

    1、help->About CCS ->Installation Details->Installed Software,搜索flash,点击Debug Server Flash,Update更新即可。

    2、一旦更新完成,会提示重启CCS。

    3、重启完成之后,Debug Server Flash版本会变成  Debug Server Flash 6.1.0.1425。

    4、在Flash Settings也出现可以配置外部时钟、倍频等。