Part Number: TMS320F28335
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
我在实现F28335的bootloader时,调用flash api时遇到点问题,导致无法实现flash的erase,program等操作,表现为进入delayloop循环中无法退出。
我知道安装c2000ware或flashapi时会提供例程,但这些例程不完整,或者是直接加载到ram中运行的,我尝试将代码移植后烧写到flash中并在运行时复制到ram中来执行,但执行不正确,要么直接锁死芯片,要么陷入循环无法退出。我之前在2802/2806中实现过bootloader,但同样的操作不知道在F28335中就有问题。
不知哪位是否可以直接给我一个F28335的Flash API简单例程,flash api代码是烧录到flash,运行时复制到ram中执行的。方便的话可以发我参考一下 cwoo#163.com。谢谢