This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F280039C: TMS320F280039C异常复位

Part Number: TMS320F280039C
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, UNIFLASH

我们使用TMS320F280039C,在做OTA升级时候,遇到芯片不断复位的情况,具体情形跟论坛之前的一个问题很像(链接:https://e2echina.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/984379/tms320f280039c),请问那个问题是否有结论了?

  • 已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 您好,

          您链接的帖子中客户并没有回复测试结果。

           但芯片周期性复位的原因就是代码没有及时喂狗,导致的看门狗复位。

          在c2000ware中提供了固件升级的示例代码,请参考 Live Firmware Update Without Device Reset on C2000Tm MCUs (Rev. C) 文档“6 Example Implementations”里面的资源。

  • 并非是没有喂狗引起的。是芯片自身复位导致。具体问题和分析情况描述如下:
    一、问题说明
        ​我们MFCU在客户整车上面做OTA时候,有两个件出现了不停重启的问题,其中一台的重启周期为80ms左右(通过看报文和量芯片复位引脚发现),两个件略有差异。
        ​其中:1.MFCU使用芯片是TMS320F280039C;2. 两个故障件MCU芯片为同一个生产批次。
    二、排查分析
        ​我们做了一些列排查,其中:
        ​1.硬件测了外围电路,正常;
        ​2.故障件中的软件用调试器读出,刷入新的MFCU,运行正常;
        ​3.用调试器对故障件重刷了软件,问题依然存在,但是搁置一晚上后,第二天早上恢复了通讯;
        ​4.对硬件板子和芯片AB互换测试,发现问题跟着MCU芯片走。
        ​另外进一步分析有以下发现:
        ​1.问题基本上发生在Flash擦除和读flash。
        ​2.擦除flash(大小为0xF000半字,对应0x1E000字节),正常这个时间为210ms左右,故障件擦消耗时间不稳定,有出现大于1.6s的,有4.2s左右的,有出现过大于5s的。
        ​3.二个故障件在读flash时,有时会报错(ECC错误),其中两个故障件出现错误的对应的读flash地址不同。
        ​ECC错误说明:查看底层底层寄存器{ bit0 (SINGLE_ERR_INTFLG) + bit1 (UNC_ERR_INTFLG) 都置位,表示有单比特和不可纠正错误标志},之后触发 NMI → NMI ISR( 未及时喂 NMIWD),NMIWD 就是 NMI Watchdog(Non-Maskable Interrupt Watchdog,非可屏蔽中断看门狗),它是 TI C2000 系列实时微控制器(MCU)中一种专用的、独立的系统级看门狗定时器。
        ​4.通过uniflash去擦除或者刷写软件,有时候执行到一半会报错。

  • 并非软件喂狗问题导致,是芯片自身出现问题。
    一、问题说明
        ​我们MFCU在客户整车上面做OTA时候,有两个件出现了不停重启的问题,其中一台的重启周期为80ms左右(通过看报文和量芯片复位引脚发现),两个件略有差异。
        ​其中:1.MFCU使用芯片是TMS320F280039C;2. 两个故障件MCU芯片为同一个生产批次。
    二、排查分析
        ​我们做了一些列排查,其中:
        ​1.硬件测了外围电路,正常;
        ​2.故障件中的软件用调试器读出,刷入新的MFCU,运行正常;
        ​3.用调试器对故障件重刷了软件,问题依然存在,但是搁置一晚上后,第二天早上恢复了通讯;
        ​4.对硬件板子和芯片AB互换测试,发现问题跟着MCU芯片走。
        ​另外进一步分析有以下发现:
        ​1.问题基本上发生在Flash擦除和读flash。
        ​2.擦除flash(大小为0xF000半字,对应0x1E000字节),正常这个时间为210ms左右,故障件擦消耗时间不稳定,有出现大于1.6s的,有4.2s左右的,有出现过大于5s的。
        ​3.二个故障件在读flash时,有时会报错(ECC错误),其中两个故障件出现错误的对应的读flash地址不同。
        ​ECC错误说明:查看底层底层寄存器{ bit0 (SINGLE_ERR_INTFLG) + bit1 (UNC_ERR_INTFLG) 都置位,表示有单比特和不可纠正错误标志},之后触发 NMI → NMI ISR( 未及时喂 NMIWD),NMIWD 就是 NMI Watchdog(Non-Maskable Interrupt Watchdog,非可屏蔽中断看门狗),它是 TI C2000 系列实时微控制器(MCU)中一种专用的、独立的系统级看门狗定时器。
        ​4.通过uniflash去擦除或者刷写软件,有时候执行到一半会报错
  • 您好,

          当你说问题主要出现在闪存擦除/读取操作时,还有哪些其他场景会出现这个问题?

          该设备是否仍在数据手册中规定的写/擦除周期规范范围内?你可以在第6.12.4.1节找到一个表格。

          另外,当触发ECC错误时,闪存内容是正确的还是已经损坏了?

  • 故障件是新的芯片,(烧录次数<25次)理论时间15ms*15个扇区=225ms<4.2s,不在擦除周期规范范围内。

    而且我们自己测试的正常件,已经测试来3-5万次,时间也差不多230ms左右。

  • ECC错误时,flash已经被破坏了,但是也是因为flash擦除时时间异常(擦除APP区),触发看门狗复位引起的,但是从故障件里面读取出来的程序,通UniFlash烧录到正常芯片中,还是可以恢复过来的,(因为我们用恢复机制,APP校验(就是从APP代码区域地址先读取数据出来做crc校验)不过,可以从APP备份区中恢复),但是做APP校验时,因为ecc问题,跳转到不可屏蔽中断中,不断重新启动,没有办法恢复,但是正常件,烧录故障件读取出来的flash程序,是可以恢复的,也没有报ecc错误。

  • 故障件报ecc错误,那是flash已经被损坏了,但是也是因为flash擦护时异常>软狗时间,这个时候软件复位。

    MCU重启之后,我们会做APP校验(就是APP代码区域读取,做crc校验),异常时,可以从APP备份区里面代码拷贝。

    故障件一直卡在Ecc报错,跳转到不可屏蔽中断__interrupt void Interrupt_nmiHandler(void),不断重新启动。

    故障件里面程序(flash)通过UniFlash读取出来,烧录正常件,是可以恢复正常的.

  • 那应该正常件里面烧录故障件flash程序,也应该报ecc错误才对

  • 您好,

    但是正常件,烧录故障件读取出来的flash程序,是可以恢复的,也没有报ecc错误。

         我想确保自己正确理解了这一部分。是闪存被损坏了(即主区域或ECC区域中有错误数据),还是即使闪存完整性正常,也出现了ECC错误?为了测试这个,你是从有故障的部件中获取内存转储,然后将其烧录到正常的部件上吗?

    故障件报ecc错误,那是flash已经被损坏了,但是也是因为flash擦护时异常>软狗时间,这个时候软件复位。

       这是否意味着应用程序已启用看门狗定时器?

    另外,客户是否在发出编程和擦除命令之前,使用 Fapi_initializeAPI 和 Fapi_setActiveFlashBank 根据其设备时钟速度正确初始化了 Flash API?

  • 客户发出编程和擦除命令之前,都是使用Fapi_initializeAPI(F021_CPU0_BASE_ADDRESS,DEVICE_SYSCLK_FREQ/1000000U)Fapi_setActiveFlashBank(Fapi_FlashBank1);

  • 应该是被破坏了(正在擦除flash时复位),也通过对比软件比较了,APP代码区与正常APP代码区有不同之处。

    因为当时在对比测试,查是程序问题还是硬件问题。

    把故障件里里面程序读取出来,烧录正常芯片中,发现是可以正常恢复过来的,因为如果报Ecc错误机制,就跳转到不可屏蔽中断__interrupt void Interrupt_nmiHandler(void),不断重新启动,来不到从备份区里面回复APP区代码,但是正常件,可以正常使用。

    Boot里面也是启动看门狗的

    报Ecc 错误,是下面这样的流程

    故障件,先烧录正常的程序,程序可以正常的运行,这是接收升级指令(跳转到Boot)里面,之后初始化,打开看门狗(定时1.67s)-->>这个时候Boot还能正常运行。

    接收到擦除flash指令-->经过测试发现flash擦除消化时候(>4.2s),远远大于手册里面正常时间(大于看门狗时间)->这个时候软狗复位-->之后MCU一直程序启动(在Boot)里面,这个时候通过ccs用导入模式查看-->发现报ecc错误。

    之后通过通过UniFlash读取程序,通过与正常程序进行对比(Beyond Compare )boot 相同,APP代码有些地方不同,APP备份相同。

    最后我们把故障件里面ALL.out(Boot+APP+APP备份区)烧录正常件里面,是可以正常运行的,没有和故障件一样卡在Boot里面一段重新启动(报ecc错误),是可以自己回复APP备份区代码的。

  • 您好,

         除了较长的擦除时间,您何时以及如何对看门狗计数器进行维护?Flash API 是非阻塞的,因此控制权应返回程序,程序应能够维护看门狗。在有故障的部件上,通过 Uniflash 进行的初始烧录时间也很长吗?您能提供擦除代码片段吗?

  • 对于看门狗喂狗设置:放在100ms定时任务里面(看门狗设置时间为1.67s)

    擦除代码片段

    因为通过OTA升级,是通过上位机发送擦除FLASH指令,一起擦除APP代码。(正常件220ms左右,看门狗时间为1.67S)

    在有故障的部件上,通过 Uniflash 进行的初始烧录时间也很长,多几秒。

  • 您好,

        请提供Example_EraseSector函数的代码。

         另外,您说这个问题在2个芯片上出现过,那么同时有多少没有故障的可正常工作的芯片?     

     ​4.通过uniflash去擦除或者刷写软件,有时候执行到一半会报错

    Uniflash的报错内容是什么?

    接收到擦除flash指令-->经过测试发现flash擦除消化时候(>4.2s),远远大于手册里面正常时间(大于看门狗时间)->这个时候软狗复位-->之后MCU一直程序启动(在Boot)里面,这个时候通过ccs用导入模式查看-->发现报ecc错误。

    ECC 错误是报告在尝试擦除的同一闪存区域吗?还是在其他地方?当你说卡在启动时,你是指启动 ROM 还是应用程序?

    你能否按照这个文档说明的流程提交故障单元进行故障分析?Guidelines for Returns (Rev. B)

  • ...

    有问题的到目前为止就发现2个,而且在同一批次中,那批采购了3000个

  • Uniflash的报错内容是什么?

  • 2块芯片ECC 错误,都是在flash(APP)里面,但是在不同扇区里面,一个在Flash 地址 ≈0x9811C ,一个在Flash 地址 ≈0x9D004 

    因为异常复位(擦除FLASH超时复位),因为芯片启动模式固定是flash启动,从Boot里面启动, 因为会校验完整性(这个时候会读取APP flash ,之后进行crc校验),因为ecc错误--->>之后触发 NMI → NMI ISR 未及时喂 NMIWD-->>不断复位

  • 你好,线上沟通效率很低,我们自身的排查方法也比较有限。故障件还有保留,能否请你们提供直接的技术支持,或者需要的话我们可以提供故障件给你们直接做分析。

  • 您好,

          怀疑芯片已损坏。

         如果芯片是直接从TI官网购买的,请联系客户支持部门进行退货。

         Guidelines for Returns (Rev. B)