在TI 的官方的例程中ADC 采样通过 PWM1 时基计数器计数等于零的时候发出 ADC 转换信号,触发ADC 进行AD 转换。PWM 时基计数采用双边延的方式,当PWM H信号输出拉高时通常时基计数器不是在零的状态,此时如何保证ADC 转换值一定有效值呢(时基计数器在零的状态通常PWM H已拉低了,此时采样还有意义吗?)?
一直没弄明白,请TI 工程师解答。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在TI 的官方的例程中ADC 采样通过 PWM1 时基计数器计数等于零的时候发出 ADC 转换信号,触发ADC 进行AD 转换。PWM 时基计数采用双边延的方式,当PWM H信号输出拉高时通常时基计数器不是在零的状态,此时如何保证ADC 转换值一定有效值呢(时基计数器在零的状态通常PWM H已拉低了,此时采样还有意义吗?)?
一直没弄明白,请TI 工程师解答。
Dear Eric,
但计数器在0时 所有上桥臂都是关闭的,所有上桥臂都关了,下桥臂还有电流吗???
需要注意的是,电机电感是一定要续流的,所以如果电流是正向,上管关掉,即使下管不开通,下管MOSFET的体二极管也会强行开通,开通下管是为了降低损耗.
如果电流是负向,上管关闭,电流也会强行通过上管体二极管续流.
在CCM模式下,一个开关周期内,可以认为电感电流上升和下降的值是相同的, 那么电流上升的中点或者下降的中点就等于实际电流的大小,所以一般在电流上升或下降的中点采样.
建议找本开关电源的书看看.
桥臂上都有续流二极管,即使某个桥臂关断,传感器照样能采集到电流