使用的是28069m作为控制核心的电机高压套件,motorware提供例程的几个不明白的地方,请大家给予帮助
1)user.h中USER_IQ_FULL_SCALE_FREQ_Hz常量赋值为800。请问这个值是几个极对数,多少转速计算出来的值呢?计算公式是(RPM * Poles) / 120吗?
2)main.h中SpeedRef_krpm如果赋值为0.5,那实际想输出的转速是多少呢?前提为电机的极对数是4
3)ctrl_obj.h中speed_ref_pu变量代表的什么意思?是怎么计算而来的呢?它和SpeedRef_krpm变量有什么关系呢?
4)我在使用lab11a例程的时候,Speed_krpm变量(也就是实际采集到的转速)上下浮动较大,看到电机也是一会慢一会快,尤其是转速较低的时候,SpeedRef_krpm赋值为0.4以上的时候,情况就好很多,如何解决SpeedRef_krpm设置在低速时,电机转速稳定?
谢谢