This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位老师好,请问转子磁场定向是采用的机械角度还是电磁角速度?
电磁角度。
ERIC
谢谢您的回复,如果极对数是4的话,ABC坐标系是360范围的,αβ轴是360度范围的,dq轴是360*4范围的,转子磁场定向控制采用的是电角度,也就是说下图中的d轴与α的夹角为电角度吧,这样的话αβ旋转360之后就无法表示了吧。
我理解的有什么问题呢?
非常感谢!!!
dq轴也是360°的。
这里需要理解什么是电角度,电角度与机械角度是什么关系。
电角度的360°其实指的是一对极覆盖的角度,机械上可不是360°,四对极的话,是机械上的90°。
电角度和机械角度都是360.电角度 = 机械角度*电机极对数。