在测试TMS320F28335控制板时发现一个问题,个别控制器偶尔第一次上电后死机。大概26个控制器,暂时发现2个出现这种现象。其中1个通过复位后成功启动,另一个只能断电后重起。
经过观察,是先给28335模拟量有信号输入2.5V-3V信号时,再给才28335上电,这时,有1个控制器,按此顺序每次在访问访问外部地址时死机(DEBUG时跟进去确认了,其中程序在FLASH中运行)。此时,通过硬件复位无法消除; 使用XRESET也没用。
根据经验判断,是当模拟输入信号较高时,给28335上电,XINTF模块 在上电时发生故障,再将模拟量输入和CPU一起断电后重起,故障消除。
现在遇到的麻烦是,设计时没有发现此Bug, 断电较长时间后,第一次上电,输入的模拟信号比28335电源先到达,故导致28335死机。
如何消除28335 芯片此问题,请TI 提供解决方案。 (非常着急!)