请问epwm外设寄存器TBCTL2中OSHTSYNC,OSHTSYNCMODE和SELFCLRTRREM代表的含义?
在TMS320F2837xS Technical Reference Manual其他地方中没有找到关于这几位的任何说明。
求大神啊。
谢谢了。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
mao peng 说:LOOP Back同同步脉冲,即“自同步”,这个不太明白?是不是自己产生一个同步信号,不仅可供自身同步,还可以为别的EPWM提供同步输入信号?
是的,同步信号只是一个脉冲,基于事件而产生,所以它可以由EPWM本身的比较事件或过零点事件,甚至TZ事件来触发进行同步,因为同步的根本只是把TBPHS寄存器的值赋给TBCTR。同 步信号根据TBCTL寄存器里有关输出的设计,同样可以提供给后续的其它EPWM模块。
有关自同步的描述,目前手册里还不完整,我们会进一步确认,看看下一版本的手册会不会提供更多更新。
OK,没错,你的理解比较正确,确实是这一点的信号,而我只解释了这四个里的一个,那就是EPWMxSYNCI.
之所以这样说是因为,每一个EPWM模块(除了EPWM1)的同步输入信号其它都是来自其它EPWM的同步输出信号,而这个输出信号可以来自ZRO, CMPB, CMPC和CMPD,请参考Figure 13-7. Time-Base Counter Synchronization Scheme 4,TBCTL[SYNCOSEL]和TBCTL2[SYNCOSELX]位的说明。