This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

问个PWM问题



在TI controlsuit 文档中有句话:the PWM update rate is equal to the PWM frequency

请问这句的意思是什么?越详细越好!谢谢!

  • PWM的更新频率和PWM频率相同。

    更新频率就是从一个频率变换到另一个频率的 频率

    PWM频率,您懂的!

  • PWM的更新频率和PWM频率不相同,会有什么影响?

    怎么样才能做到“PWM的更新频率和PWM频率相同”?

    谢谢!

  • 每个PWM周期都更改占空比就是PWM的更新频率,就等于PWM频率。

  • PWM更新频率和PWM本身的频率不同的影响,取决于你采用的是shadow还是immidiate模式,以及频率是偏大还是偏小。

    当使用shadow模式时,关系不大,因为最终更新的频率是最后写到shadow寄存器里的值;

    如果是immidiate模式,则当更新完周期寄存器时,PWM周期立即改变,对应的PRD改变也会影响CNT的改变,可能导致PWM输出的不稳定,PWM中断异常和ADC采样周期不对,特别是如果有多个PWM模块正在进行同步,则完全可能同步会出现偏差。

    只要在PWM的计数过零中断时进行更新,则PWM更新频率和PWM本身的频率就是一样的,或者PWM更新频率可以更慢,变成倍数于PWM频率对应的时间,也即每两次或三次过零时才进一次中断,从而进行更新。

  • 我有点想不通的是:

    PWM从一个period 更新到另外一个period,这个更新速度是个时间量,

    而更新的频率是时间的倒数。

    这个两个相等是什么意思?

  • 这有什么问题吗?

    更新速度,时间量是一种表示方式,对应于就是讲频率。

    电机每秒转多少转,不说的也是速度--或频率--吗?

  • 这样说,不知道对不对:

    PWM在T1时刻和T2时刻进行输出频率更新,那么从T1时刻的频率变到T2时刻所经历的时间就是PWM的刷新速度----upadate rate.

    而PWM在T1时刻和T2时刻之间时的工作频率就是--PWM frequency.

    如果希望这个刷新速度upadate rate和PWM frequency相等的话,必须T1时刻和T2时刻之间的时间等于PWM frequency的一个周期时间。

    这样的话在设置PWM时,必须在PWM frequency执行完一个周期后,立刻中断更新频率。

    在装载TPRD寄存器时,设置成shadow模式,因为immediate 模式会破坏正在进行的PWM工作状态。

    慢更新,可以通过ETPS的INTPRD方式进行设置,也可以将PERIDO*n,放入另外一个EPWM中,进行计数,然后产生中断,触发更新。