This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用LaunchPad28027F+Drv8305EVM驱动四旋翼上用的电机:
电流环和速度环参数整定完成后,给定100rpm转速可以运行。但是转速最高只能达到3000多PRM,给再高的值,估算器显示的值只能达到3k多RPM。
原因分析:
1.FOC控制的最高最高转速受PWM的开关频率限制,这里PWM开关频率设为60K。是否是这个原因?
2.是否加入弱磁控制能够提高转速。
3.一般电机采用FOC控制,运行的最高转速和PWM开关频率是否有什么经验值?
这里PWM开关频率设置为60k,主要是考虑到所用电机电感参数比较小,工作在高速状态下。
我也有考虑过电机与硬件的匹配问题,但TI的手册并没有提到这个问题。而且3000rpm对于这种电机转速也不是很高。
信号链路我也都检查过,电流和电压ADC满量程检测都没有达到极限值。所以现在怀疑是最高转速受到PWM开关频率的限制。
希望TI的工程师帮忙分析下原因~谢谢
这里PWM开关频率设置为60k,主要是考虑到所用电机电感参数比较小,工作在高速状态下。
我也有考虑过电机与硬件的匹配问题,但TI的手册并没有提到这个问题。而且3000rpm对于这种电机转速也不是很高。
信号链路我也都检查过,电流和电压ADC满量程检测都没有达到极限值。所以现在怀疑是最高转速受到PWM开关频率的限制。
希望TI的工程师帮忙分析下原因~谢谢
Eric~你好!
你说的几个原因我都有核对,
1.我是用的motorware 16,lab05b
2.编译器是6.2.11
3.电机极对数不会有问题。
4.电机标称电压就为24V,确定母线电压没问题。
基本可以排除上述4个原因。
5.对于这个电机在参数辨识时的结果不准确,辨识出来的电感都是e-12数量级。我就自己赋值6uh。电机电流环运行平稳。
我的问题是:辨识出来的电阻一般误差比较小,电感值一般精度稍差。按照电流环的参数整定策略,电流环的PID参数是根据电阻和电感值计算出来的。
我在自己设置电感值是否就相当于整定电流环PID参数,电感值是否影响内部观测器性能?
首先你有没有用别的算法或是板子跑过这电机,这个电机额定可以在24V下跑多高的转速?
其次是电源驱动能力有没问题,会不会电流一大,电压就拉下来了。
最后,关于电感,不知道你自己写的那个电感值是否准确,如果不准确,确实会影响电机的运行效果,包括电流波形。对于低电感的电机参数识别,你用Lab02C去试试,一般要设置较高的PWM开关频率,例如45K, 还有要调整电阻识别的电流大小,以及电感识别电流的大小,通过这些方式让电机在识别的整个过程都是平稳转动的状态。
另外,注意一点,在电机参数的倒数第二个,有一个限制电流环输出的值,是不是这个值将你的驱动能力给限制住。
Eric