This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请问下用TMS320F28377S的多?还是用TMS320F28377D的人多?哪里有它们的Demo呢?

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

        由于工作需要,进行技术转型,DSP芯片要从原来的28335更新为200M的28377X,方便开发速度,想选择论坛用户用的

多的芯片,方便以后请教问题。

      另外,我在controlSUITE里面没找到相关的历程资料,所已想请问下哪里可以下到相关的资料?

      还有一个,开发工具智能用CCS6.0吗?28377X可以使用SWD烧录仿真吗?

       以上,谢谢大家!

  • 首先你要下载最新版的Controlsuite,在TI官网,现在的版本是V3.4了,然后下载最新版的CCS,如果已经有CCS,必须是高于6.1.1版本的。在最新版的controlsuite下的以下本地目录可以找到例程:

    C:\controlSUITE\device_support\F2837xS

    F28377S不支持SWD仿真,只能用JTAG。

  • 我觉得项目需要的话     先考虑成本  然后根据实际控制需要  选择单核还是双核

  • 如果升级DSP只是出于速度考虑,28335能解决的问题单核28377肯定也能解决。

  • 是的,我在controlsuite里面没有看到28377D的相关资料,所以来问下。   我是初学者一个。

  • 囧,您好:

            1、controlsuite里面有好多的F2837xD  demo,V100到V200,请问下,这些文件夹,是要用最新的V200吗?

            2、另外一个比较尴尬的事情,我单独打开controlsuite,结果是一片空白,请问您知道这是什么原因吗?

            3、我新安装了CCS6.1.3,打开里面的controlsuite,好像没有F2837xD的资料和demo,是不是需要添加controlsuite3.4.0的?

            万分谢谢!

  •        1、controlsuite里面有好多的F2837xD  demo,V100到V200,请问下,这些文件夹,是要用最新的V200吗?

    是的,最好是最新版的,最新版的例程全

            2、另外一个比较尴尬的事情,我单独打开controlsuite,结果是一片空白,请问您知道这是什么原因吗?

    界面其实不重要,主要看本地文件就好,重新装一下就不会这样了

            3、我新安装了CCS6.1.3,打开里面的controlsuite,好像没有F2837xD的资料和demo,是不是需要添加controlsuite3.4.0的?

    是的,需要手动添加。