由于工作需要,进行技术转型,DSP芯片要从原来的28335更新为200M的28377X,方便开发速度,想选择论坛用户用的
多的芯片,方便以后请教问题。
另外,我在controlSUITE里面没找到相关的历程资料,所已想请问下哪里可以下到相关的资料?
还有一个,开发工具智能用CCS6.0吗?28377X可以使用SWD烧录仿真吗?
以上,谢谢大家!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
由于工作需要,进行技术转型,DSP芯片要从原来的28335更新为200M的28377X,方便开发速度,想选择论坛用户用的
多的芯片,方便以后请教问题。
另外,我在controlSUITE里面没找到相关的历程资料,所已想请问下哪里可以下到相关的资料?
还有一个,开发工具智能用CCS6.0吗?28377X可以使用SWD烧录仿真吗?
以上,谢谢大家!
如果升级DSP只是出于速度考虑,28335能解决的问题单核28377肯定也能解决。
1、controlsuite里面有好多的F2837xD demo,V100到V200,请问下,这些文件夹,是要用最新的V200吗?
是的,最好是最新版的,最新版的例程全
2、另外一个比较尴尬的事情,我单独打开controlsuite,结果是一片空白,请问您知道这是什么原因吗?
界面其实不重要,主要看本地文件就好,重新装一下就不会这样了
3、我新安装了CCS6.1.3,打开里面的controlsuite,好像没有F2837xD的资料和demo,是不是需要添加controlsuite3.4.0的?
是的,需要手动添加。