Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D
TI工程师:
您好!计划用最少处理器实现机器人手臂控制,需要控制六台永磁同步电动机。请问:
1、TMS320F28377D是否最多可以控制四台交流电机?
2、28069和288335,它们最多能控制两台交流电机,对吗?
3、TI对于多轴控制,是否有推荐的案例、开发套件?
4、对于单处理器控制六台电机,是否有推荐的DSP?
谢谢!请您帮助我。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D
TI工程师:
您好!计划用最少处理器实现机器人手臂控制,需要控制六台永磁同步电动机。请问:
1、TMS320F28377D是否最多可以控制四台交流电机?
2、28069和288335,它们最多能控制两台交流电机,对吗?
3、TI对于多轴控制,是否有推荐的案例、开发套件?
4、对于单处理器控制六台电机,是否有推荐的DSP?
谢谢!请您帮助我。
您好!计划用最少处理器实现机器人手臂控制,需要控制六台永磁同步电动机。请问:
1、TMS320F28377D是否最多可以控制四台交流电机?
是的,因为限制在PWM的数量,PWM只有12对,每个电机驱动至少是3对,所以最多控制4个
2、28069和288335,它们最多能控制两台交流电机,对吗?
F28069是8对PWM,F28335是6对PWM,所以最多是2个
3、TI对于多轴控制,是否有推荐的案例、开发套件?
可以评估IDDK
4、对于单处理器控制六台电机,是否有推荐的DSP?
没有,主要是PWM不够,处理能力是可以的
Hi hui chen5,
对于单处理器控制六台电机,从方案的角度,我觉得可以采用如下方案:
(1)采用Hercules TMS570系列MCU,比如1227有7 Enhanced Pulse Width Modulator (ePWM),可用来控制3个BLDC或PMSM;另外他还有N2HET1: 32 Programmable Channels和N2HET2: 18 Programmable Channels,这么多N2HET也可用于产生PWM,可用来控制BLDC或PMSM,但N2HET不如ePWM好使,你得自己控制deadband等,但用好了也是没什么问题的;
(2)可采用MCU + Motor Controller,MCU你可根据需要来选择,Motor Controller可选择Onsemi,IR(Infineon ),Fairchild等,Motor Controller与MCU之间通过SPI通讯,往Motor Controller的控制寄存器写入相应的控制位,即可控制电机的起、停、反向、改变转速等,关键是Motor Controller自己完成换向控制,MCU只需要在参数改变时,向相应的控制寄存器写入相应的控制位即可。用这种方案,理论上,你可以控制很多电机。我曾经用该方案做过双电机控制,加多路IO采集、输出,加通讯。电机是PMSM,可以做到SVM(正弦波控制),而且电机电压是DC110V以上。
F28377D虽然PWM的数量能实现4的电机的控制,但是eCAP只有6路,eQEP好像只有3路,假如我要控制的是有位置传感器的直流无刷电机,四个电机那就需要12路eCAP来捕获所有电机的位置信息,这怎么实现啊?
F28377D虽然PWM的数量能实现4的电机的控制,但是eCAP只有6路,eQEP好像只有3路,假如我要控制的是有位置传感器的直流无刷电机,四个电机那就需要12路eCAP来捕获所有电机的位置信息,这怎么实现啊?
可以考虑绝对式编码器,而且不存在寻零动作。2837系列是支持部分绝对式编码器协议的。
是的,是考虑用绝对式编码器的!但是编码器反馈的信号要用到的是QEP模块(只有3路),而霍尔信号是电机用来换相驱动用的,一个电机要3路CAP模块来捕获位置信息!28377只有6路CAP
F28377D虽然PWM的数量能实现4的电机的控制,但是eCAP只有6路,eQEP好像只有3路,假如我要控制的是有位置传感器的直流无刷电机,四个电机那就需要12路eCAP来捕获所有电机的位置信息,这怎么实现啊?我现在用的是28335,EPWM和ECAP是能实现两个电机的控制需求,但是eQEP只有3路,无法满足两个电机的要求啊,这个怎么实现两个电机的精确控制啊