先说下我的操作过程,用的开发板是TI的TMDXDOCK28377D:
1、板子SW1都是UP(1)(boot mode),A:SW1(ISO、UART)
2、供电,连接板上的下载USB
3、打开CCS,导入blinky_dc两个工程(V200--dual),开始时候CPU1和CPU2都是RAM-ACTIVE的,两个工程分别
右键->Properties->General->Configuration->Manage Configurations -> CPU1_FLASH_STANDALONE (ACTIVE) 和 CPU2_FLASH(ACTIVE)->OK
4、右键工程-> 分别Build Project 生成.OUT (有警告,都是说编译器版本问题的,#10190-D,#10272-D)
5、用CPU1的Target Configurations ->launch,CPU1和CPU2都连接,
点击CPU1->LOAD->CPU1_FLASH_STANDALONE->OK,点击CPU2->LOAD->CPU2_FLASH->OK
6、关电源,拔掉USB下载线,A:SW1(J-TAG,UART)
7、上电,LD2和LD3没反应
8、单独试CPU1也是运行不起来
不知道哪里出错,现在一个头两个大,急死我了, 谢谢大家了!