用DSP 做伺服驱动器,通外部发脉冲来控制马达转速和位置,脉冲输入信号说明如下:
1> CLK 脉冲信号, 要求的 CLK 的上升沿 进行计数,频率在 0-2M HZ 之间
2> Dir 方向信号,当方向信号为低电平时计数器递加, 反之则递减。
请问TI 工程师此功能如何用 DSP 28069 来实现呢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
用DSP 做伺服驱动器,通外部发脉冲来控制马达转速和位置,脉冲输入信号说明如下:
1> CLK 脉冲信号, 要求的 CLK 的上升沿 进行计数,频率在 0-2M HZ 之间
2> Dir 方向信号,当方向信号为低电平时计数器递加, 反之则递减。
请问TI 工程师此功能如何用 DSP 28069 来实现呢
你好,谢谢你的细心解答,
我目前可以实现低频率计数,频率低于330KHZ 时计数正常, 高于330KHZ 时位置计数无响应?? 目标是想做到 2MHZ
另外你讲到 对于那个是方向引脚,哪个是clock引脚也是有讲究的 有具体的建议吗?
可以尝试用F2806x的HRCAP(高精度CAPTURE)外设实现捕获。
HRCAP边沿分辨率可以到到300ps。
Hi,
请问后来你是如何提高频率的?我目前用外部中断的方式单路250kHz左右,多路都不到100kHz.
求解。这个论坛经常没有结贴的习惯,以至于后面没有看到正确的解决方案。在线等....