This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
我现在要做两个独立的工程,一个是bootloader:负责更新程序,另一个app:正常运行程序。我想问的是每一个工程都有一个启动的过程,像codestart、Ininboot这样的函数都是固化在dsp中的。
1、把两个工程分区烧写到DSP中,启动时会跳转到哪里?
2、怎么需要修改两个工程的cmd文件?
谢谢。
您好:我看了您推荐的帖子,感觉清晰了很多。bootloader工程和APP工程这两个工程可以利用其相应的地址进行跳转,由于这两个工程共用的是一片内存。
1、那这两个函数进行跳转的过程中,是否需要像中断一样需要保存或清除一些寄存器?
2、CCS6.0能分别烧写这两个工程吗?还是只能先烧写Bootloader工程,在利用Bootloader烧写APP工程?
谢谢您的回复。
您好:这两天比较忙没能及时回复,不好意思。
1、关于bootloader程序向APP程序跳转前,是否应该调用ExitBoot程序,来保证bootloader程序不会影响APP程序?
2、怎么调用?这好像是个库函数吧?还有它最后的长跳转指令,是跳到哪去?
3、还有就是CCS6.0好像只有在仿真模式下才会有tool吧?
期待您的回复。
感谢您的回复。