This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

速度闭环矢量控制

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请教    矢量控制中   是在哪个环节改变空间矢量的旋转频率的? 程序中好像只能改变电压幅值,而不能体现频率变化

  • 有速度PI控制器,通过速度反馈调节调整iqRef输入,可以调整转速。电机工作稳定时,速度和转矩之间是反比关系。

    个人理解

  • 速度调节是不是又该调整SpeedRef输入呢?  再请教一个问题 我调整iqRef的输入值调到0.002 SpeedRef = 0.5电机就会剧烈抖动,把SpeedRef调低点又可以正常运转。  iqRef怎么也调不上去,求解。

  • iqRef用于调整力矩大小,如果力矩太小的话,速度不会上去的

  • 我在调试的时候发现iqRef最大也只能调到0.04左右,再往上调电机抖动的很厉害。

  • 楼主你好!

    你是在使用TI SMO FOC例程吗?

    如果是的话,你是在调哪个LEVEL?

    根据楼主的描述,像是在跑电流闭环而不是速度闭环。

    如果是电流闭环的话,IQref并不直接决定转速而只是决定输出的转矩。

    如果当前的运行速度下不需要这么大的转矩的话,那有可能会抖动,另外你是带载测还是空载测?你可以看一下Iq的反馈是否跟随IQref,如果无法跟随,可以尝试调整电流PI。

  • 非常感谢您的回复,使用的是TI的FOC例程,程序是以前的工程师留下的,调试的是LEVEL5,空载运行,PI参数也试着修改过还是一样的,在开始速度缓慢升的过程中是正常的,一旦速度起来后电机马上抖动的很厉害,明显的失步连方向都反了。  我是刚接触这块的,以前连电机都没怎么接触过,所以感觉理解上有点困难。这段时间恶补一下PMSM和FOC的相关知识了。

  • TI的文档会对您有所帮助的。安装一个ControlSuite,所有的资料都在上面。

  • 谢谢 鸵鸟和Johnson的热心回复。再次请教一个问题,TI的例程里电机停止运行调用的保护代码void HVDMC_Protection(void)是配置为当功率模块发送故障通过外部TZ来拉低PWM信号的。   如果外部模块正常,电机停止运行调用这个保护代码,PWM输出的是占空比为50%的互补脉冲。我现在想通过TZ的软件强制PWM信号输出为低然后在下次启动电机的时候再清楚这个标志位。  想问一下这样停止电机对系统有没有影响,这样做的原因是因为如果PWM一直输出50%的脉冲对我的CAN通讯会产生影响,改成强制PWM输出拉低就不会有影响,当然这个可能是PCB板的EMC问题。

  • 楼主你好!

    没有问题,这样可以在不需要输出时彻底关断PWM输出。