This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

一篇文章,读完物联网技术精华



导读:如果你想更全面地学习物联网的技术资料,请仔细阅读本文!PS:本文由Elecfans Kelly整理并发布~

从可穿戴设备、医疗保健、家庭自动化及楼宇自动化到智能制造、智能汽车,物联网正走向你我生活的各方各面,物联网内万物互连是大势所趋!据分析师预计,到 2020 年与网络连接的器件将达到 500 亿台。而究竟谁能为攻城师们提供启用物联网所需的所有器件,并能提供一站式的技术服务呢?看完小编专门为您精选技术学习资料后,您或许能从中得到启发!

# 学习之前,插播条广告# 最近2017 CES正在进行中,根据MarketWatch统计,虚拟现实(VR)、自动驾驶、穿戴装置、人工智能(AI)、5G等将是主导CES和2017年的科技主流。想了解德州仪器(TI)在CES中针对汽车和消费类电子产品推出的下一代显示屏是怎样的?针对IoT的未来发展趋势、消费者需求,以及如何满足这些预期等话题,TI无线连接解决方案产品线经理Mattias Lange会做出哪些分享? >>>点我!点我!点我!<<<

 

精华MCU 技术资料推荐

借助 TI 的微处理器,攻城师朋友们可以进行物联网应用中的各种创新和创造设计。譬如:高性能MCU专为需要兼具实时性能、连接性和安全功能的闭环控制物联网应用设计;低功耗MCU可以延长物联网应用中的电池寿命...... 小编为各位攻城师朋友特意精选一系列 您不可错过的MCU技术博文,错过了你就躲厕所哭去吧!

1. 挥一挥手就能控制水温? CapTIvate™ 技术助你一臂之力

推荐指数:★

推荐理由:在这个人人创客、万众创新的新时代,得益于物联网技术日新月异的发展,攻城师们能轻轻松松将自己的创意变成现实!近日推荐的CapTIvate™ 技术,就能实现:比如说,挥一挥小手就能控制水的温度;不用动手就能打开门锁,诸如此类的功能。你说啥?你不知道CapTIvate™ 技术是个什么鬼!好吧,那就赶快 >>戳我>>戳我>>戳我

题外话:(╯^╰)(╯^╰)其实小编也想解放双手,不用敲键盘,小手随便挥一挥,我要的文章就写出来了(@_@〒_〒@x@)!

2. 空气质量检测器和烟雾探测器的新技术

推荐指数:★

推荐理由:唉~ 生活总是不尽人意,比如说:刚送走2016版雾霾,又迎来了更持久的2017升级版雾霾!又如:现在出现很多由于附近着火没发觉而在睡梦中失去性命的悲剧。我们该如何避免呢?所幸这个世界上还有这么一群人——他们是最伟大的群体,因为他们会用技术改变现状,造福人类。他们就是攻城师们!譬如说,他们会用新一代低功率、高度集成、高性能的微控制器与超级敏感的传感器结合,探测出住宅、办公室、工程和其他任何地方的最微弱的要害气体或...... 点我,了解更多新技术

3. MCU对健康监测设备的影响

推荐指数:★

推荐理由:随着生活水平的提高,人们越发关注健康。比如:在带小宝宝外出游玩,高温的时候,我会很关心宝宝是否会被晒伤,是否会有任何不适?这时候我就希望要是能有个监测设备提早提醒我就好了。事实上,TI 的高性能MCU就能帮助我们实现这些功能。了解更多技术详情,欢迎移步...... 

利用MSP430™ FRAM微控制器实现能量采集

体积虽小但功能强大

构建可由电池供电运行数十年的楼宇自动化系统

MSP MCU I2C入门指南

关于TI CCS6.0 Free License的问题 

msp430fr5739串口如何设置

【TI 参考设计】 双向非隔离式降压升压转换器

 

精华处理器 技术资料推荐

TI 的物联网处理器特色产品Sitara具有可扩展处理能力、丰富的 3D 图形、强大的外设和高级操作系统支持,可以连接至多种协议的特点,因此非常适合于智能家电。我对于TI 处理器产品有疑问,想向处理器技术达人提问

Sitara AM335x使用简介及问题解决方案汇总

ARM嵌入式系统基础教程

DSP和ARM处理器设计应用指南

AM335x实例讲解DDR3的配置流程

 

精华无线连接技术资料推荐

无论开发何种应用,通过TI 提供的云就绪系统解决方案的无线连接技术产品系列(包括 Wi-Fi®、Bluetooth® Smart、ZigBee®、6LoWPAN 以及 Sub-1 GHz 等)进入物联网而设计,可以让开发过程更加容易。我有疑问,想向无线连接技术专家请教

无线技术干货大荟萃——无线 ConnecTIng

IoT应用选择Sub 1-GHz的三大原因

TI工程师教你如何测量蓝牙(BLE)的功耗

长达10年寿命的纽扣电池是如何做到的?

Bluetooth® 4.2是如何帮助提高产品安全的

 

精华 传感 技术资料推荐

物联网系统需要在复杂环境下精确感应各种情况,TI新的、更好的方法可以感应距离、位置、电流、湿度、温度、运动、气体、液体等更多内容。我有疑问,想向传感技术大牛咨询 

成就未来智慧城市的传感器

揭秘低功耗隔离式感应系统

楼宇自动化系统连接式传感器指南

解析超低功耗多传感器数据记录器

工业过程控制中的电阻式电桥压力传感器设计窍门

 

精华电源管理技术资料推荐

TI 提供最广泛的创新型电源管理集成电路产品系列和简单易用的设计资源,使设计人员可以快速开发连接至云以及互相连接的支持互联网的应用。我有疑问,想向电源管理专家咨询
 

TI电源管理设计经验分享

8场电源培训资料集锦

为可穿戴式产品充电的3类常见问题

超级电容器:备用电源解决方案

在寒冬如何让保持电池电量计量准确度

 

精华模拟信号链技术资料推荐

在物联网中,将传感输入内容转换为系统可以操作的信息需要借助精密、功耗低且灵活的模拟信号处理。 TI全面的信号链产品组合和集成的模拟前端可以让设计人员对其系统的功耗和性能实现优化。我有疑问,想向模拟信号链达人请教
 

ADC、DAC 驱动程序合集

模拟工程师口袋参考书

超全TI模拟套件模块文档集锦

逐次逼近寄存器型模数转换器输入的注意事项

射频采样:频率规划产生洁净频谱

 

如果亲爱的攻城狮朋友们觉得还不过瘾,还想学习更多TI 在物联网领域的技术资料,点我,带你穿越到TI 的物联网世界

 

最后说一句:大家要是有更多感兴趣的技术资料需求,欢迎留言讨论,我们将持续跟踪,为攻城师们服务!