This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
背景:我是做变频器开发的,公司以前使用的3.3现在想移植到5.5中. 我一共有三个问题
1.ccs5.5的工作空间: 打开ccs5.5让选择一个工作空间(比如我建了一个名叫nihao).然后我建立一个project.(名叫nibuhao) 在配置工程的头文件路径时有个地方可以设置相对于工作空间设置路径.打开后他却只能选择工程文件夹(工程名nibuhao)下的路径,而不是工作空间(空间名叫nihao)下的路径. 问题是:打开ccs5.5时选的工作空间和设置路径的工作空间不是一个??
2.然后我使用了(../../)的方法如愿以偿的使用了相对路径.然后把3.3的源程序一个一个添加进来,经过几次编译加改动.消除了错误. 结果下载到变频器中.很多功能都不对,甚至变频的功能都没了.问题是:我可能在哪里出现了问题?
3.我猜想是不是我一个一个添加的时候出现了错误.所以我干脆用ccs5.5自带的import legacy ccs3.3 project 功能导入. 编译后没有错误,然后我下载到变频器中.结果和问题2一样.这是否反向说明了我新建工程然后一个一个的添加源程序的方法也可行? 问题三:我改怎么做?
附件是打开时和添加路径时的workspace