我们这里做了两种2812的电路板 其中一个可以正常做模型设计开发 但是同样的模型 同样的配置 另外一种电路板就不行 报下面这个错误 没想到是什么造成的 麻烦各位帮忙分析下 谢谢
从编译出的map看 是pievector的问题
这是map文件里能搜到的和0x00008200地址相关的部分的截图
Pievector不知道为什么和0x00008200这个地址有关,而且其中一种电路板可以正常下载
从memory map 看 8200是L0
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们这里做了两种2812的电路板 其中一个可以正常做模型设计开发 但是同样的模型 同样的配置 另外一种电路板就不行 报下面这个错误 没想到是什么造成的 麻烦各位帮忙分析下 谢谢