This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

hfi噪声

在调试hif.lib期间,发现在hfi期间,电机会发出噪声。经过调试噪声仍没有消除。想请教TI的员工,在hfi期间,噪声是否可以消除,若可以消除,应该调试哪些参数呢?

  • 只能增加滤波试试了

  • 这个噪音是没法消除的!注入信号的频率是人耳能够辨别的频率范围内。

  • 谢谢回答,

    那hfi的噪声不是限制了它的使用范围吗?

    假如应用不允许有噪声,是不是不能用hfi.lib的方法。若不能用,那TI有别的电机无传感器启动方案可供使用吗?

  • fei wang16 说:

    谢谢回答,

    那hfi的噪声不是限制了它的使用范围吗?

    假如应用不允许有噪声,是不是不能用hfi.lib的方法。若不能用,那TI有别的电机无传感器启动方案可供使用吗?

    目前从理论研究和实际工程上,对于零速和低速阶段的无传感估算,只有高频注入一种方式。

    如果工况不是需要在零速和低速出大力矩的,可以用传统的直流拉动加开环拉动启动的办法,让电机先转起来,再切换到反电势原理的无传感算法。

    如果必须要使用高频注入,那么噪声取决于注入信号的频率,一般来讲,这个注入频率会在几百HZ左右,所以人耳一定会听到噪声。

    如果想听不到声音,也不是不能做,但需要大幅提高注入信号频率,这需要一些列的系统设计更改来配合,比如电机设计和制造的时候,需要根据这么高的注入频率来考虑定子电感的设计,还有软件的开关频率也需要大幅提高,来支持高频率的信号注入,等等。

    如果对于噪声要求很高的应用,那么确实高频注入会有一些限制,但这也是和所有工程办法一样,没有一种方式是全能的,都是需要权衡、取舍和各个指标相互妥协来实现的。

    其他手段目前我们还没有听说和使用过。

  •  谢谢的回答,

    已经基本了解了。但之前做TI 的instaspin时,其零速和低速也能出大力矩,且启动没有高频声音。instaspin的启动是高频注入吗? 这个方案是不是适用在零速与低速且需要出大力矩的场合。应用电机需要零速大力矩启动。

  • 正如上面回复的,InstaSpin标配的启动是直流拉动加开环拉动。没有高频注入。

    这种启动方式可以有一定的启动力矩,但绝对不是最大的,因为角度是开环角度。

  • 谢谢答复,已经基本了解。

  • 你好,你用HFI,电机转起来了吗?如果成功了,留言     WX 86177243

  • 我是转不起来,有噪音