This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

想自己画一块28069的LAUNCHPAD,有几个问题想请教下



板子想参照LAUNCHPAD的设计方式,包含仿真器和DSP,有些问题想请教一下

这里是资料:www.ti.com/.../spruhh2.pdf

LAUNCHPAD上的仿真和芯片的隔离用了一片ISO7231,能否用7241代替?两个隔离的作用是什么?

FT2232H的固件是直接用XDS100V2的固件吗?原版XDS100上CPLD的作用是什么?

28069的电流大约是多少?板子上还要加一片MAX3232ESE,用AMS1117可以吗?

L1-L4用了两种电感(磁珠?),FREEITE CHIP和FREEITE BEAD的区别是什么?为什么单位是欧而不是亨?

  • 隔离的作用是防止LaunchPad上的(如果是接其他的班子的话)强干扰信号影响电脑的工作以及仿真,保证整个系统的可靠。

    FT2232H用XDS100V1的固件就可以。LaunchPad没有CPLD吧?

    电流的话,查下数据手册。AMS1117最大电流1A,而USB供电电流只有最大500mA,瓶颈在USB口。