This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢各位TI工程和网友的帮助,我的电机终于转起来了。
接下来是调优部分,我对电机控制刚入门,有几个问题想请教:
1、运行lab5b,发现不太懂调pi,比如突然加个较大的负载,速度会立马掉下,然后再恢复平稳,那么我如何改善这个负载的瞬态特性?
2、运行lab5b,在低速下200-500,发现电机没力,加大负载电机会抖,会卡顿,会失步,那这是什么原因?如何优化?
目前暂时有这些疑惑,感谢帮忙解答
多谢指点
1、如果辨识出来的参数只适合空载,那么带载的参数如何配置呢?用ti自带的辨识程序还奏效吗?或者自己根据电机手册手动输入?
2、pi参数主要跟电机的哪些参数最相关?
3,你的电机200rpm也能满载运行吗?
1、运行lab5b,发现不太懂调pi,比如突然加个较大的负载,速度会立马掉下,然后再恢复平稳,那么我如何改善这个负载的瞬态特性?
Eric: 转速掉多少,有没有恢复回去?电机的公式为 VDC = I(R+wL) + E, 当你加负载的时候,需要增大I 即转矩来带动你的负载,这是会增大占空比来提高VDC输出给电机,如果负载太大,则会导致降速使得E变小,从而获得新的平衡。
2、运行lab5b,在低速下200-500,发现电机没力,加大负载电机会抖,会卡顿,会失步,那这是什么原因?如何优化?
ERIC: 电机在比较低的转速时,反电动势会很小,因此获得角度比较不容易,当然这取决你电机的反电动势强度。如果没有力,你也可以看看是不是限制了Iq的电流。