This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

用InstaSpinFOC如何提高低速性能?



感谢各位TI工程和网友的帮助,我的电机终于转起来了。

接下来是调优部分,我对电机控制刚入门,有几个问题想请教:

1、运行lab5b,发现不太懂调pi,比如突然加个较大的负载,速度会立马掉下,然后再恢复平稳,那么我如何改善这个负载的瞬态特性?

2、运行lab5b,在低速下200-500,发现电机没力,加大负载电机会抖,会卡顿,会失步,那这是什么原因?如何优化?

目前暂时有这些疑惑,感谢帮忙解答

  • 低速时带载电机抖动主要原因有: 1、电机参数不合适,辨识出来的电机参数只适合空载,只适合空载,带载(尤其是2~3倍额定扭矩的负载)需要重新配置。 2、PI参数不合适,这个和电机参数本身有关,外人无法提供。 3、我运行额定转速在80000rpm的无刷电机,在200rpm都可以正常带载运行,说明ti这个FOC是没有问题的。
  • 多谢指点

    1、如果辨识出来的参数只适合空载,那么带载的参数如何配置呢?用ti自带的辨识程序还奏效吗?或者自己根据电机手册手动输入?

    2、pi参数主要跟电机的哪些参数最相关?

    3,你的电机200rpm也能满载运行吗?

  • 1、配置参数不是三言两语可以说清楚的。 2、可以的,国产的空心杯电机(额定转速>40000rpm)通常不能实现低速(200rpm)带载运行,进口的可以。
  • 你可以说下 配置思路吗

  • 1、运行lab5b,发现不太懂调pi,比如突然加个较大的负载,速度会立马掉下,然后再恢复平稳,那么我如何改善这个负载的瞬态特性?

    Eric: 转速掉多少,有没有恢复回去?电机的公式为 VDC = I(R+wL) + E, 当你加负载的时候,需要增大I 即转矩来带动你的负载,这是会增大占空比来提高VDC输出给电机,如果负载太大,则会导致降速使得E变小,从而获得新的平衡。

    2、运行lab5b,在低速下200-500,发现电机没力,加大负载电机会抖,会卡顿,会失步,那这是什么原因?如何优化?

    ERIC: 电机在比较低的转速时,反电动势会很小,因此获得角度比较不容易,当然这取决你电机的反电动势强度。如果没有力,你也可以看看是不是限制了Iq的电流。

  • 回复 1,掉速20%这样,能回复回去,此时是不是说系统刚性不好,要调大p 值? 2,我在另一个帖子贴出了电压和电流波形,发现电流波形很差,我想有可能是这个原因。我在想如何在低速时候增强电机信号 谢谢
  • 请截图发一下你的电机参数(速度,扭矩,绕组电阻,电感,等),谢谢!
  • 这是电机的参数,帮忙看看

  • 能不能发一下这个电机完整的规格书?这里面都没有额定扭矩,这是哪个厂家的电机啊?谢谢!
  • 参数就是这些了?

    请问如何配置才能发挥低速性能?

  • 没有写明额定扭矩的电机应该是不能低速输出大扭矩的,国外的厂家对这个参数写的非常清楚
  • 回复 1,掉速20%这样,能回复回去,此时是不是说系统刚性不好,要调大p 值? 2,我在另一个帖子贴出了电压和电流波形,发现电流波形很差,我想有可能是这个原因。我在想如何在低速时候增强电机信号 谢谢

    ERIC:

    掉20%,然后又能回复,是刚性不好。可以调节速度环PID。增大KP吧。

    电流波形差,那要检查电机参数是否有问题,电流采样有没问题。