TI工程师:
我公司在一款汽车产品上采用了TI的DSP---TMS320F2808PZQ,根据TMS320F2808PZQ的选型图,TMS320F2808PZQ的工作温度范围为-40℃ to 125℃,并且通过了AEC-Q100的认证。
我们的产品现在工作时环境温度最高为85℃,此时DSP的温升30K,也就是说,在环境温度85℃时,DSP表面的温度达到了115℃(用热电偶测得)。
我们的问题是:
1> 该款TMS320F2808PZQ标称的125℃是指DSP工作的环境温度,还是DSP的表面温度,还是DSP的结温?
2> 如果该款TMS320F2808PZQ长期运行在85℃的环境温度下(DSP温升30K,DSP表面的温度达到了115℃),是否会对该款DSP造成影响?造成什么影响?
3> 该款芯片通过了AEC-Q100的认证,我们是否可以认为它是一款汽车级的芯片?
4> 该款芯片如果作为汽车级CPU使用,它相对于NXP、Freescale、Infineon等汽车级的CPU有哪些优势?
期待你们的回复,谢谢!