用DSP28377D写CAN的fifo接收问题,按一下步骤每次都会跑入interrupt void PIE_RESERVED_ISR(void):
1、下载程序----2运行程序-----3.can盒发数据-----4、程序跑入interrupt void PIE_RESERVED_ISR(void)
现在我想看看是什么原因导致程序跑入interrupt void PIE_RESERVED_ISR(void),所以想定位在程序跑入interrupt void PIE_RESERVED_ISR(void)之前是在执行哪段程序,请问怎么做?
另外,如果restart一下程序,则程序就不会再次跑进interrupt void PIE_RESERVED_ISR(void)了,并且接收到的数据正常。
请高手指点怎么定位跑入interrupt void PIE_RESERVED_ISR(void)中断前的执行情况,非常感谢了。