This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

28035 pwm1和pwm2同步问题



TI大神,我现在是用pwm1的的PWM1A和pwm2的PWM2A和PWM2B,pwm1计数方式是TB_COUNT_UP(单调递增模式),pwm2用的是TB_COUNT_UPDOWN(增减模式),因为pwm2我需要有死区互补的脉冲来驱动,pwm1和pwm2都是200Khz的平率,现在我怎么能让pwm1和pwm2同步起来,调试了一天了,一直不行,请大师指点一下,怎么怎么配置了呢?可以同步吗?

  • EPWM模块有一个EPWMxSYNCI和EPWMxSYNCO信号,每一个EPWM模块能与它相连的EPWM模块同步,原理示意图如下:

    寄存器设置方法:

    具体应用请参考EPWM模块的手册:

  • TI大神,您好,我是如下这样配置的:

    void InitPwm(void)
    {
    EALLOW;
    SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 0; // Stop all the TB clocks
    EDIS;

    //========================
    // EPWM Module 1 config
    EPwm1Regs.TBPRD = 150;//600; // Period = 1200 TBCLK counts
    EPwm1Regs.TBPHS.half.TBPHS = 0; // Set Phase register to zero
    EPwm1Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UPDOWN; // Symmetrical mode
    EPwm1Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_DISABLE; // Master module
    EPwm1Regs.TBCTL.bit.PRDLD = TB_SHADOW;

    EPwm1Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV1; // Clock ratio to SYSCLKOUT
    EPwm1Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV1;

    EPwm1Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = TB_CTR_ZERO; // Sync down-stream module

    EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_SHADOW;
    //EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = CC_SHADOW;
    EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO; // load on CTR=Zero
    //EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = CC_CTR_ZERO; // load on CTR=Zero
    EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_CLEAR;//AQ_SET; // set actions for EPWM1A
    EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAD = AQ_SET;//AQ_CLEAR;
    //EPwm1Regs.AQCTLB.bit.CBU = AQ_SET; // set actions for EPWM1B
    //EPwm1Regs.AQCTLB.bit.CBD = AQ_CLEAR;
    // EPWM Module 2 config
    EPwm2Regs.TBPRD = 150;//600; // Period = 1200 TBCLK counts
    EPwm2Regs.TBPHS.half.TBPHS = 0; // Set Phase register to zero
    EPwm2Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UPDOWN; // Symmetrical mode

    EPwm2Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV1; // Clock ratio to SYSCLKOUT
    EPwm2Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV1; // Slow just to observe on the scope

    //EPwm2Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_ENABLE; // Slave module
    //EPwm2Regs.TBCTL.bit.PRDLD = TB_SHADOW;
    EPwm2Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = TB_SYNC_IN; // sync flow-through

    EPwm2Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_ENABLE; // Slave module
    EPwm2Regs.TBCTL.bit.PRDLD = TB_SHADOW;
    EPwm2Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_SHADOW;
    EPwm2Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = CC_SHADOW;
    EPwm2Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO; // load on CTR=Zero
    EPwm2Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = CC_CTR_ZERO; // load on CTR=Zero
    EPwm2Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_CLEAR;//AQ_SET; // set actions for EPWM2A
    EPwm2Regs.AQCTLA.bit.CAD = AQ_SET;//AQ_CLEAR;
    EPwm2Regs.AQCTLB.bit.CBU = AQ_SET; // set actions for EPWM2B
    EPwm2Regs.AQCTLB.bit.CBD = AQ_CLEAR;

    EPwm1Regs.TBCTR = 0x0000;

    //Run Time (Note: Example execution of one run-time instance)
    //===========================================================
    EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA = SOURCE_EDAGE_PWM_MIN;//400; // adjust duty for output EPWM1A
    // EPwm1Regs.CMPB = 100;//200; // adjust duty for output EPWM1B
    EPwm2Regs.CMPA.half.CMPA = SOURCE_EDAGE_PWM_MIN;//500; // adjust duty for output EPWM2A
    EPwm2Regs.CMPB = SOURCE_EDAGE_PWM_MIN;//300; // adjust duty for output EPWM2B

    // Active Low complementary PWMs - setup the deadband
    EPwm2Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = DB_FULL_ENABLE;
    EPwm2Regs.DBCTL.bit.POLSEL = DB_ACTV_HIC;
    EPwm2Regs.DBCTL.bit.IN_MODE = DBA_ALL;
    EPwm2Regs.DBRED = 11;//EPWM2_MIN_DB;
    EPwm2Regs.DBFED = 11;//EPWM2_MIN_DB;

    EALLOW;
    SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 1; // Start all the timers synced
    EDIS;
    }

    现在运行出来的结果是没有pwm1模块的1A和pwm2的2A没有真正的同步起来,两个上升沿还有35ns的一个时间差,我想请教一个您,这个时间差是怎么来的,我怎么可以配置成没有误差的同步,我感觉我现在没有同步起来,感觉只是启动起来了,看了半天手册没有搞明白是怎么回事了?

  • 您的设置是没有问题的,如果需要看同步情况,可以通过观察两个PWM模块的counter寄存器

    之所以上升沿有时间差,是由于你的EPWM2模块使能了上升沿的死区,而EPWM1没有,先禁用上升沿死区看看有没有同步。

    Emma

  • 您好,大i神,我死区配置去掉还是不同步,总有一个时间差大约40ns左右吧,这是我示波器测出来的,黄色pwm1模块的波形,蓝色和紫色是pwm2模块的波形,一个是上升沿比较,一个下降沿的比较,您看看,我是不是可以通过配置EPwm2Regs.TBPHS.half.TBPHS 的值来进行同步处理呢?这个寄存器是用作干嘛的了呢?是不是计数器到周期值后从这个寄存器来读取初始值了呢?

  • 您好,大i神,我死区配置去掉还是不同步,总有一个时间差大约40ns左右吧,这是我示波器测出来的,黄色pwm1模块的波形,蓝色和紫色是pwm2模块的波形,一个是上升沿比较,一个下降沿的比较,您看看,我是不是可以通过配置EPwm2Regs.TBPHS.half.TBPHS 的值来进行同步处理呢?这个寄存器是用作干嘛的了呢?是不是计数器到周期值后从这个寄存器来读取初始值了呢?

  • TI大神,我仿真的时候发现pwm1的EPwm1Regs.TBCTR和pwm2的EPwm2Regs.TBCTR值不一致,有时候EPwm1Regs.TBCTR的值大于EPwm2Regs.TBCTR的值,有时候小于,两者之间的差一直是2,如下图所示

    :

    可是解释一下这是为什么吗?

  • 你好,这个问题我碰到过,研究了很长时间才解决的。主要是同步脉冲来时上一级TB已经计数而下一级寄存器更新需要时间,所以有2个脉冲的固定误差。如果你只有一块芯片多路PWM需要同步,其实完全可以不用同步脉冲,各PWM一起给时钟就能自动同步的。你可以加我QQ1209738940,再详细探讨

  • 新一点的芯片如28035PWM手册上是说明了这个问题的,你也可以参阅28035相关数据手册

  • 正如楼上所说,使能同步信号会有一个或是两个的PWM时钟周期的误差。如果您是定频控制,两个PWM之间也没有相位角,可以不需要这个功能,同时使能PWM模块的时钟就可以实现同步。

    如果是变频控制或是两个PWM模块间需要插入固定的或是给定的相位角的时候,需要时钟同步这个功能。

  • synco口发出的同步信号波形是PWM吗