This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

求问:F28335可以通过PWM的SOC信号同时触发ADC转换和DMA吗



DMA中断的优先级要比AD中断的优先级低,所以两个同时触发DMA也要排在后边,然后将AD转换生成的结果搬移,可以实现吗

  • 如果您希望将ADC的转换结果通过DMA方式传递的话,可以考虑用ADC的中断触发DMA。

  • 您好,Emma Wang1!


                                       您说的是ePWM的SOC触发AD中断转换数据,然后AD的SEQ1触发DMA搬移吗?如果是都通过SOC触发的话,有可能实现吗,我并没有找到相关的例程,而且在DMA定义中,触发源的定义虽然备注里写了,但是定义的时候并未涉及ePWM的SOC触发DMA,这是为什么呢?可能有些是我理解错误,提的问题比较可笑,请见谅,谢谢!                                  

  • 对于你第一个问题,理论上是可以的,实际上DMA的读取结果可能不是ADC的转换结果,所以一般不会这么用。

    DMA触发源的定义在DMA.h中:

    struct MODE_BITS { // bits description

    Uint16 PERINTSEL:5; // 4:0 Peripheral Interrupt and Sync Select Bits (R/W):
    // 0 no interrupt
    // 1 SEQ1INT & ADCSYNC
    // 2 SEQ2INT
    // 3 XINT1
    // 4 XINT2
    // 5 XINT3
    // 6 XINT4
    // 7 XINT5
    // 8 XINT6
    // 9 XINT7
    // 10 XINT13
    // 11 TINT0
    // 12 TINT1
    // 13 TINT2
    // 14 MXEVTA & MXSYNCA
    // 15 MREVTA & MRSYNCA
    // 16 MXEVTB & MXSYNCB
    // 17 MREVTB & MRSYNCB
    // 18 ePWM1SOCA
    // 19 ePWM1SOCB
    // 20 ePWM2SOCA
    // 21 ePWM2SOCB
    // 22 ePWM3SOCA
    // 23 ePWM3SOCB
    // 24 ePWM4SOCA
    // 25 ePWM4SOCB
    // 26 ePWM5SOCA
    // 27 ePWM5SOCB
    // 28 ePWM6SOCA
    // 29 ePWM6SOCB
    // 30:31 no interrupt