为什么自己新建了一个工程编译可以通过也可以下载 ,但运行就会提示错误No source available for "0x3fe493"
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
为什么自己新建了一个工程编译可以通过也可以下载 ,但运行就会提示错误No source available for "0x3fe493"
用的是28377S的launchPad,debug的时候点reset也会提示一个地址下no symbols are defined,周末在C2000Ware里找到了使用手册,但按里边的步骤建完工程都没法编译,很多头文件里边的宏定义和枚举类型有重复定义
Eric:
reset之后,CPU是跑在ROM的,当然看不到源码。restart之后应该能找到main入口,这就可以了。
另外,建议直接从例程开始,在例程基础上修改即可,不然容易遇到一些配置问题。
程序是可以找到main的但在运行SysCtl_delay()就会卡住
Eric:
你这个函数是在哪里调用的??一般delay函数要跑在RAM里面运行。运行前又要调用MEMCPY。
所以还是建议你先熟悉例程先,别一开始就新建工程。
C:\ti\controlSUITE\device_support\f2806x\v151\F2806x_examples_ccsv5\flash_f28069