This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于新建工程

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, CONTROLSUITE

为什么自己新建了一个工程编译可以通过也可以下载 ,但运行就会提示错误No source available for "0x3fe493"

  • 请问您使用的哪颗芯片?

    debug时,您先reset后,再restart是否还有问题?

  • 用的是28377S的launchPad,debug的时候点reset也会提示一个地址下no symbols are defined,周末在C2000Ware里找到了使用手册,但按里边的步骤建完工程都没法编译,很多头文件里边的宏定义和枚举类型有重复定义

  • 用的是28377S的launchPad,debug的时候点reset也会提示一个地址下no symbols are defined,周末在C2000Ware里找到了使用手册,但按里边的步骤建完工程都没法编译,很多头文件里边的宏定义和枚举类型有重复定义

    Eric:

    reset之后,CPU是跑在ROM的,当然看不到源码。restart之后应该能找到main入口,这就可以了。

    另外,建议直接从例程开始,在例程基础上修改即可,不然容易遇到一些配置问题。

  • 程序是可以找到main的但在运行SysCtl_delay()就会卡住

  • 程序是可以找到main的但在运行SysCtl_delay()就会卡住

    Eric:

    你这个函数是在哪里调用的??一般delay函数要跑在RAM里面运行。运行前又要调用MEMCPY。

    所以还是建议你先熟悉例程先,别一开始就新建工程。

    C:\ti\controlSUITE\device_support\f2806x\v151\F2806x_examples_ccsv5\flash_f28069

  • 这个函数是C2000Ware里边的函数调用的