This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
还有一点28335将2812的EV分解成了相互独立的epwm,ecap,eq 三个模块互相之间互不干扰,因此可以比较方便地实现复杂的信号输出。尤其是epwm相对于EV中的pwm输出功能,有了很大的提高。
F28335比F2812多了一个MAC单元,也就是速度增加了一倍。
F28335是带浮点运算的,动态范围更大。
F2833x的执行速度,比相同时钟频率的F28xx系列定点芯片,快50%。处理数学运算性能提升2.45倍,控制算法性能提升1.57倍,DSP性能提升1.38倍。总体性能提升近2倍。
F28335 与 2812 的完全功能,是否能替代呢。
可以替代2812,2812的代码可以很方便的移植到28335上去
TMS320F28335与TMS320F2812的区别
TMS320F28335数字信号处理器是TI公司最新推出的32位浮点DSP控制器。与TMS320F2812定点DSP相比, TMS320F28335增加了单精度浮点运算单元(FPU) 和高精度PWM,且Flash增加了一倍(256K×16Bit) , 同時增加了DMA功能, 可将ADC转换结果直接存入DSP的任一存储空间。此外, 它还增加了CAN通讯模块、SCI接口和SPI接口。TMS320F28355的主频最高为150MHz, 同时具有外部存储扩展接口、看门狗、三个定时器、18个PWM输出和16通道的12位AD转换器。