Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, TMS320F2812
还有一点28335将2812的EV分解成了相互独立的epwm,ecap,eq 三个模块互相之间互不干扰,因此可以比较方便地实现复杂的信号输出。尤其是epwm相对于EV中的pwm输出功能,有了很大的提高。
F28335比F2812多了一个MAC单元,也就是速度增加了一倍。
F28335是带浮点运算的,动态范围更大。
F2833x的执行速度,比相同时钟频率的F28xx系列定点芯片,快50%。处理数学运算性能提升2.45倍,控制算法性能提升1.57倍,DSP性能提升1.38倍。总体性能提升近2倍。
F28335 与 2812 的完全功能,是否能替代呢。