This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

InstaSPIN-FOC 可以使用FPU32, InstaSPIN-Motion可以使用FPU32? 急等!!!



InstaSPIN-Motion可以使用FPU32?   非FPU32项目正常可以运行。

工程中将库都换成**FPU.lib及-FPU32编译选项后可以编译通过,但不能锁定和运行电机,非FPU32时可以正常工作。

"/sw/modules/fast/lib/32b/f28x/f2806x/2806xRevB_FastSpinROMSymbols.lib"

"sw/modules/fast/lib/32b/f28x/f2806x/2806xRevB_IQmath_BootROMSymbols.lib" "D:/R100SF/sw/ide/ccs/cmd/f2806x/f28069M_ram_lnk.cmd" "/sw/modules/iqmath/lib/f28x/float/IQmath_fpu32.lib" "D:/R100SF/sw/modules/spintac/lib/32b/SpinTAC.lib"  -lrts2800_mllib 

--》》》》》》

"/sw/modules/fast/lib/32b/f28x/f2806x/2806xRevB_FastSpinROMSymbols_fpu32.lib" "sw/modules/fast/lib/32b/f28x/f2806x/2806xRevB_IQmath_BootROMSymbols_fpu32.lib" "D:/R100SF/sw/ide/ccs/cmd/f2806x/f28069M_ram_lnk.cmd" "/sw/modules/iqmath/lib/f28x/float/IQmath_fpu32.lib" "D:/R100SF/sw/modules/spintac/lib/32b/SpinTAC_fpu32.lib"  -lrts2800_fpu32.lib 

  • zhcu083f中写到这个:

    3.4.1 头文件、公共库和ROM 库
    SpinTAC 套件由一个公共库和一个ROM 库组成。公共库也称为SpinTAC 库文件。“SpinTAC.lib”位于
    /sw/modules/spintac/lib/32b/,用户必须在项目中包含此文件。如果项目需要fpu32 支持,应使用库文
    件“SpinTAC_fpu32.lib”。请注意,该库仍使用定点IQMath 库。表3-1 列出了需要在用户代码中包含的头
    文件。开发人员可包含与所需组件关联的头文件。该库的源代码未提供。

    这是要客户程序可用FPU32, SpinTac不用FPU32?

    工程怎样设置?

    FOC中有使用FPU32例程05g,

    但Motion中没有使用FPU32的例程!!!???

  • TI专家呢???

  • MOTION没有是用FPU32的例程,你还是使用IQ格式的吧。