This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于电机控制电流采样的问题



关于电流采样电阻串在电机前的相线中(图1)和电流采样电阻串在下桥中(图2),这两种采样方式在软件上配置是否一致?是不是例程中的配置对于两种硬件结构都适用?有什么区别?貌似没有找到相关的说明文件,关于不同点?

                                                                图1

                                                            图2

  • 关于电流采样电阻串在电机前的相线中(图1)和电流采样电阻串在下桥中(图2),这两种采样方式在软件上配置是否一致?是不是例程中的配置对于两种硬件结构都适用?有什么区别?貌似没有找到相关的说明文件,关于不同点?

    ERIC:

    这两种采样方式在功能上都是一样的,软件上只要配置好电流采样方向,采样比例即可。

    至于区别,我觉得有以下几点:

    1. 上峭壁采样是隔离采样方式,下峭壁一般不隔离。

    2. 上桥臂采样是连续的电流波形,所以采样点可以比较灵活,下桥臂采样是离散的,只有在下桥臂导通时才能采样。

    3. 上桥臂采样和下桥臂采样的电流方向是相反的,一个是流入电机的电流,一个是流出电机的电流。

  • 之前看到过采样的3种结构。

    1.上桥臂电阻采样。在母线PVDD和3个上管的漏极加3个采样电阻。这种方式不常用。

    2.电机相线上直接采样。可以通过电阻和互感器方式。互感器没有损耗。

    3.下桥臂电阻采样。

    一图应该属于电机相电流采样。

    下桥臂电阻采样,假如用到的是MOSFET,由于寄生二极管的存在,应该是可以采集到续流过程中的电流,和下管开通时的电流方向相反。

  • 请教,上桥臂采样不应该在上管导通的时候采吗?上管关闭的时候电流为什么是连续的?