This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于和DSP高压套件中QEP匹配的传感器问题

Part Number: 我现在有TI的高压套件High Voltage Motor Control and PFC Developers Kit (v2.1),Part Number: TMDSHVMTRPFCKIT 高压套件DSP28335QEP接口


我想用这个套件对永磁电机进行控制,在控制中需要对电机的速度或者位置进行采样反馈,我知道这个套件有QEP接口,但是不太了解有哪些位置传感器可以直接接到这个套件上,大家有没有经验推荐一下,或者公司员工有没有推荐的传感器,可以直接连接使用的,希望得到大家的解答,不胜感激。

  • 我想用这个套件对永磁电机进行控制,在控制中需要对电机的速度或者位置进行采样反馈,我知道这个套件有QEP接口,但是不太了解有哪些位置传感器可以直接接到这个套件上,大家有没有经验推荐一下,或者公司员工有没有推荐的传感器,可以直接连接使用的,希望得到大家的解答,不胜感激

    ERIC:

    对于一些电机,带光电编码器码盘的电机,就可以用这个QEP接口来获取电机的角度。