我win7电脑安装CCS(7.4)之后连接上套件用motorware的例程projectlab02a进行DEBUG后显示XDS100V2的驱动连接不正常,附图,在我打开设备管理器之后在设备总线中未发现A和B通道,现在设备驱动一直无法正常连接,只有TI DEBUG Probes显示一个是XDS100 Class DEBUG Port 另一个是XDS100 Class Auxiliary Port,还有一个一直连接不上的其它设备(我试图重现扫描检测后每次驱动都安装失败),但是换别的电脑后A和B通道都是有的请问这个有问题的电脑驱动怎么解决