This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

为什么有些变频器用两个F28062PNT,他用两个有什么用呀,速度会快点吗?还有它插上一块叫PG卡的小电路板还可以接编码器哦,不是2806X等后缀M的才可以接编码器吗??



为什么有些变频器用两个F28062PNT,他用两个有什么用呀,速度会快点吗?还有它插上一块叫PG卡的小电路板还可以接编码器,不是2806X等后缀M的才可以接编码器吗??

  • 具体选几个芯片来做系统是取决于系统功能规划的,也不太好一概而论。一般的双芯片方案是会把功能分块,每个芯片实现不同功能。
    芯片后缀带M的是芯片内部ROM区固化了InstaSpin FOC 无传感算法和SpinTAC速度环控制器算法。和是否能接编码器没有关系,所有C2000芯片,只要有QEP功能外设的都可以接收光电编码器信号。
  • InstaSpin MOTION,不是速度环和位置环伺服控制吗,它和InstaSpin FOC带编码器控制有什么区别
  • InstaSpin MOTION是在InstaSpin FOC基础上增加了SpinTAC速度环控制器的解决方案,可以用于伺服应用等相关应用,但不只是局限于伺服应用。
    InstaSpin是无传感算法,其核心是无传感角度速度估算算法,在这个无传感估算器之外,就是标准的FOC控制结构。所以,首先InstaSpin FOC是一个FOC结构的电机控制算法。如果使用编码器作为角度速度传感器的话,那么InstaSpin最有价值的无传感角度速度估算算法就会被编码器所替代,而只利用了FOC控制结构。
    其实这样的话某种程度上可以选择任何C2000芯片来自己搭FOC控制结构来实现系统。
  • 嗯,你微信多少呀可以加一下吗