This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大侠您好,我的问题如下:
该.c文件中的例程
pos16bval=(unsigned int)EQep1Regs.QPOSLAT; //
tmp = (long)((long)pos16bval*(long)p->mech_scaler); // 既然pos16bval是代表单位时间中断内采集QEP的个数,那计算速度应该是个数除以分辨率
tmp &= 0x03FFF000; //请问下这一步是什么转换?
tmp = (int)(tmp>>11);
问题1:mech_scaler 不是例程中所描述的4000吗?如果是,那上述红色部分为什么不是除而是乘?
例程中:
if(EQep1Regs.QEPSTS.bit.UPEVNT==1) // Unit position event
{
if(EQep1Regs.QEPSTS.bit.COEF==0) // No Capture overflow
temp1=(unsigned long)EQep1Regs.QCPRDLAT; // QCPRDLAT 是采集固定的QEP所用的时间??
else // Capture overflow, saturate the result
temp1=0xFFFF;
p->Speed_pr = _IQdiv(p->SpeedScaler,temp1); // p->Speed_pr = p->SpeedScaler/temp1
Tmp1=p->Speed_pr;
……
}
问题2:这个是在低速下进行的运算,SpeedScaler这个值如何得到的呢,看了例程上的分析看得晕呼呼的,假设QEP是1000线精度的增量编码器,QCPRD=60000,
SYSCLK =60MHZ,CAPCLK = SYSCLK /128,UPEVNT = QCLK/32,求SpeedScaler的解答过程???
为何没有工程师回答呢?SpeedScaler, // Parameter : Scaler converting 1/N cycles to a GLOBAL_Q speed (Q0)
pos16bval=(unsigned int)EQep1Regs.QPOSLAT; //
tmp = (long)((long)pos16bval*(long)p->mech_scaler);
// 请看头文件定义:int mech_scaler; // Parameter: 0.9999/total count, total count = 4000 (Q26)
tmp &= 0x03FFF000; //这两句是数据格式转换,tmp由Q26转换成Q15,用于后面的计算统一格式
tmp = (int)(tmp>>11);
问题1解答:mech_scaler就是分辨率的倒数(以Q26格式表示)
例程中:
if(EQep1Regs.QEPSTS.bit.UPEVNT==1) // Unit position event
{
if(EQep1Regs.QEPSTS.bit.COEF==0) // No Capture overflow
temp1=(unsigned long)EQep1Regs.QCPRDLAT; // 去看一下QEP的数据手册,这个寄存器是由Unit position event发生来锁存数据的
else // Capture overflow, saturate the result
temp1=0xFFFF;
p->Speed_pr = _IQdiv(p->SpeedScaler,temp1); // p->Speed_pr = p->SpeedScaler/temp1
Tmp1=p->Speed_pr;
……
}
问题2解答:
在.cw文件开头的注释中有计算公式,写得比较清楚,只要你理解了并不难。
按照你的数据:
If base RPM = 6000 rpm
SpeedScaler = [32*(60MHz/128)*60s/min]/(4000*6000rpm) = 37.5
qiang wang,
我手误打错了,我参考的文件就是Example_posspeed.c , 具体路径是在controlSUITE中:
C:\ti\controlSUITE\device_support\f2803x\v127\DSP2803x_examples_ccsv5\eqep_pos_speed\Example_posspeed.c
你好!楼主!
再请教一下:
Uint32 MechScaler; // Parameter: 0.9999/total count (Q30)
//(每个脉冲所转过的机械角度?)
line_encoder=2000(编码器每转输出的脉冲个数?)
电极4对
就是这个mechscaler=1/8000=0x00020C4A????计算过程是什么?为什么这样算,为什么是1除以8000呢?百思不得其解!
难道不应该是mechscaler=360/(2000*4)?即每个编码脉冲所转的角度,