This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ccs5为什么在实时仿真时,graph按钮工具不可用,呈灰色?

本人一开始用Graph图表看波形,实时仿真没有成功,现在Graph不可用了,呈灰色。这是为何?

  • 我也有你的同样问题,是工程target设置的问题,将现在工程周的Target删除,然后在工程中重新建立一个。建立好后,选中target点击右键选中Debug as ----Debug 配置,出现界面选择title为source的标签,窗口中有一个默认的项目和你的当前项目,选择当前项目Ok, 再次Debug 成功,Graph 可用了。

  • 还有一个办法是重新建立一个workspace。。。

  • 我安xiaowei bai1做了二遍,还是不行啊。请问为什么,

    另外不知道如可重建workspace..如果下次出现这种现象,还要重建workspace吗?我要怎么做才能不出现这种graph变灰的现象。。。。?

  • 按照前面xiaowei的说法,我关掉其它不用的Target后,可以用了,我设好参数后,发一我的板子要断电更换电源,我就退出了仿真的模式,等通电后,再进入仿真模式,这时graph图表还在,graph的按钮内的选项为不可选的灰色,我想这可能是现在己经打开graph的原因,我就关闭了那个图表,可是这时的graph还是不可选,在VIEW中也找不到刚才的图表了。

    这里,CCS5一定是有bug的,请教解决的办法,这 里用的很不顺!

    如果不是很解能不能问一下这个软件的制作者啊!

  • 还是无法解决问题。重新安装CCS5都不能解决问题,现在是Graph和RTA按钮都不可用了,全是灰色!这一定是设置出了问题。请问在哪里设置出了问题?

  • 我也经常遇到这个问题,我一般是删掉工作空间的工程和.metadata文件夹,再重建工程,确实很麻烦。应该删掉.metadata文件夹就行了,你试试。

  • 请问:metadata文件夹在哪里,我的没有这个文件夹啊。!我是重装了CCS5,用的是原来的工作空间。

  • 就在工作空间里啊,是.metadata文件夹,前面有个点。

  • 我用的是CCS5。2版的,在workspace中没有这个文件夹啊,能不能给出这个路径我看一看,谢谢,

  • 另外,这个文件夹是干什么用的。?

  • 我的空作空间是自建的,不是默认的在C盘下。

  • E:\workspace_v5_2\.metadata,你文件夹隐藏了吧。这个文件夹应该是存储一些配置信息的。

  • 我己经找到之个.metadat文件夹了,由于现在正在调试程序,不能有错误的对工作空间的操作。我想问清楚一下:

    是先删除工程文件,还是先删这个metadat文件?还是不用管以前的工程文件,重建工程就好?

    因为不能Graph仿真的原因是我关掉了那个Graph图表而造成的不可用状态,请问,现在即使搞好了,下次仿真完了我还要关掉它啊,到时是不是还是这样有要重建工程?

  • 我是先删除的工程再删除的这个文件夹。如果后来又出了问题不可用了,还需要这么操作,这个功能不是太好使。

  • 删掉.metadata文件夹有作用,我一起删掉了workspace其它几个与CCS相关的文件夹,然后再file->switch workspace重新设定那原来的文件夹signal time就可以用了。