This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
本人一开始用Graph图表看波形,实时仿真没有成功,现在Graph不可用了,呈灰色。这是为何?
我也有你的同样问题,是工程target设置的问题,将现在工程周的Target删除,然后在工程中重新建立一个。建立好后,选中target点击右键选中Debug as ----Debug 配置,出现界面选择title为source的标签,窗口中有一个默认的项目和你的当前项目,选择当前项目Ok, 再次Debug 成功,Graph 可用了。
按照前面xiaowei的说法,我关掉其它不用的Target后,可以用了,我设好参数后,发一我的板子要断电更换电源,我就退出了仿真的模式,等通电后,再进入仿真模式,这时graph图表还在,graph的按钮内的选项为不可选的灰色,我想这可能是现在己经打开graph的原因,我就关闭了那个图表,可是这时的graph还是不可选,在VIEW中也找不到刚才的图表了。
这里,CCS5一定是有bug的,请教解决的办法,这 里用的很不顺!
如果不是很解能不能问一下这个软件的制作者啊!
我己经找到之个.metadat文件夹了,由于现在正在调试程序,不能有错误的对工作空间的操作。我想问清楚一下:
是先删除工程文件,还是先删这个metadat文件?还是不用管以前的工程文件,重建工程就好?
因为不能Graph仿真的原因是我关掉了那个Graph图表而造成的不可用状态,请问,现在即使搞好了,下次仿真完了我还要关掉它啊,到时是不是还是这样有要重建工程?
删掉.metadata文件夹有作用,我一起删掉了workspace其它几个与CCS相关的文件夹,然后再file->switch workspace重新设定那原来的文件夹signal time就可以用了。