This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

28377s adc两个通道相互影响

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, THS4521

采用16位ADC,一个用A2,A3,另一个用A4,A5,当调节A2,A3的电压值时,A4,A5软件采集的电压值也会发生变化,为什么?有没人人知道原因?/

 


  • 采用16位ADC,一个用A2,A3,另一个用A4,A5,当调节A2,A3的电压值时,A4,A5软件采集的电压值也会发生变化,为什么?有没人人知道原因?/”
    ERIC:
    是否用TI的例程测试一下?我有客户也用16位ADC,但没遇到你说的串扰问题。
    C:\ti\controlSUITE\device_support\F2837xD\v210\F2837xD_examples_Cpu1\adc_soc_software\cpu01
    另外,使用16位ADC对外部的差分信号要求很高,不知道你外面的信号调理怎么处理:
    16位ADC要求差分信号输入每个信号都要是0~3.3V以内,还有(Vp + Vn)/2 任何时刻都必须保证在 Vref/2 正负50mv以内。
    我们是推荐用户使用THS4521的差分运放作为前端的差分信号调理电路。
  • 有没有28377差分采电流的参考电路图??

     

  • (Vp + Vn)/2 任何时刻都必须保证在 Vref/2 正负50mv以内。这句话不是很理解,是不是说放大器的 地,与28377的基准地两个地是虚地,不接到一起?不然无法保证Vp + Vn)/2 任何时刻都必须保证在 Vref/2 正负50mv以内.
  • (Vp + Vn)/2 任何时刻都必须保证在 Vref/2 正负50mv以内。这句话不是很理解,是不是说放大器的 地,与28377的基准地两个地是虚地,不接到一起?不然无法保证Vp + Vn)/2 任何时刻都必须保证在 Vref/2 正负50mv以内.

    就是你Vp +Vn 任何时刻的共模信号要在 Vref/2 正负50mv以内。

    举个例程,如果你的Vref是3V, 你要输入一个1V的信号,

    那么Vp=2V, Vn = 1V, (Vp+ Vn) /2 = 1.65V, 这个偏差保证在50mv以内。

    有些外置的差分ADC芯片能够接受伪差分信号,如Vn 接地, Vp输入单端信号如0~3V, 那么这个时候(Vp + Vn)/2 就是在0~1.65V波动的。

    F2837X不能接受这个伪差分输入的形式。你就看你实际的输入信号,是否能在任何时刻都能保证这个条件。

    至于参考电路,你参考THS4521的手册即可。

  • THS4521的VOCM引脚如何与28377连接?THS4521的VOCM引脚接到28377的VREFHIA引脚上吗?

     

  • 我怀疑你的硬件有干扰,是否排除焊接或者其他电路问题呢,配置为其他通道试试。