This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F28027FPTT驱动三相无刷直流电机刹车方式



请问用TMS320F28027FPTT驱动三相无刷直流电机刹车方式有几种?我这边目前接触到的有短路电机相线和反向电流的方式,请问TI有没有自己的一套刹车控制算法,相关资源链接是什么?市面上有见到别人的产品,他们在该平台做的刹车效果相当好。我的电机是轮毂电机。TMS320F28027FPTT该平台的资源在哪里?

  • 请问下你说的反向电流刹车是指哪个反向电流Iq给负值吗?
  • 刹车方式上,我个人理解除了能量回馈的刹车方式需要一些控制算法之外,其他的刹车办法其实都相对简单,都是一些对底层驱动的直接控制,所以,目前TI没有专门针对刹车功能做例程。

    无论何种刹车办法,所要解决的都是将惯性机械能消耗掉,来使电机减速,如果没有能量回馈和制动电阻的话,据我理解,那么三个下管短接制动会是最安全(当然,最大电流要能够在板子能力之内),最快的刹车办法,其本质是将机械能变成热能耗散在定子内阻上。
    其他刹车,也有一些是上管断开,下管给小占空比(而不是全闭合),这样减速相对会慢一些,但制动电流会比较小。
    反向电流的办法,本质上是将能量一部分耗散在电机内阻上,一部分回馈到母线上,这种方式如果刹车过快会将母线冲高,相对危险。

    不知道你所提到的刹车方法好,是好在哪里?刹车很快?还是发热很低?
    需要具体评估一下。

  • 三个下管短接制动会有一个弊端,低速时刹车没有力。人在车上,但是车子刹不住。我们想做到在低速时刹车要刹得住。并且三个下管短接制动这种方式在高速自由滑行时突然刹车,容易引起过高的反冲电压。

    能量回馈这个该如何实现?

  • 嗯,了解。你说的低速制动无力的情况,对于下管闭合确实存在,这也是它的特点之一,所以如果需要低速制动时出力,就不应该选择这种制动方式。这里把我所了解到的制动方式和特点向你介绍,可以根据具体需求选择,或者是几种方式综合配合形成最终方案。
    对于下管闭合在高速情况下制动,应该是不会充高母线的,因为并没有反电势回灌的通路,也正是因为这个特点,高速的制动保护往往首选这种方式。
    到了低速段,如果需要出力可以换其他制动形式。
  • 我们现在面临的就是低速刹车无力的问题,有没有具体的解决办法?

  • 采用第七路制动电路,进行回馈电路放电进行刹车

  • 你好,有没有具体的说明或者资源链接?