This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

instaspin_labs文档中的PI转换到PU



在instaspin_labs.pdf的文档中,有计算PI的参数,然后再转换到PU值,其中用到Ifs(Full scale current in A)和Vfs(Full scale voltage in V).。

关于Ifs的值,我的电机标的额定电流为4.6A,我使用的是Ifs = 4.6* 4.414。

关于Vfs的值,我的电机标的额定电流为VAC为36V(交流36V),而我在调试的时候,母线电压为DC24V(直流24V),想问下,这个时候我的Vfs应该取什么值。

谢谢!

  • 这两个值是和驱动板的最大采样范围相关的,就是user.h中的ADC_FULL_SCALE,和IQ_FULL_SCALE,用来归一化使用。
    ADC_FULL_SCALE必须和硬件采样范围一致。IQ_FULL_SCALE可以根据表幺需要自行定义
  • 我只是参考instaspin_labs.pdf中PI的设计,并不使用其无传感器的固件,我目前并未使用电压这个值。
  • 其实是一样的,这个Vfs也是用来表幺电压的,你没用端口电压但也会有母线电压的概念在。可以将推倒PI的数学模型中的信号用“Ipu×Base”来替代,最后导出Kp, ki与Kppu, Kipu与Base的表达式。这里的Base就是你提到的Ifs和Vfs
  • 谢谢,我明白你说的,我目前想知道下,
    如果我的电机标的额定电流为VAC为36V(交流36V),而我在调试的时候,母线电压为DC24V(直流24V),想问下,这个时候我的Vfs应该取什么值。
    还是说只是根据这两个值,无法判断Vfs。
  • 这是和标幺化相关的问题,其实我想说都可以。
    区别在于,当你用24作为Vfs的时候,实际电压如果是24,那么你数字系统读数是1,如果实际电压是36,那么你数字读数是1.5,虽然超过1,但没有溢出,数字系统可以正常使用。但一般的是要求所有数字系统值都小于1。那么最简单的就是把系统中可能出现的最大值作为基准用来标幺,如果只有24和36两个选项的话,就选36。