This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

有关C2000系列DSP批量程序在板烧写问题 - 是否有 相关编程器进行支持?

目前公司使用的DSP型号为TMS320F28335,程序烧写方式采用的是使用仿真器,进行在板烧写。

但是目前由于产品生产变动,不再适合将bin文件(*.out)直接开放给工厂使用,需要进行控制。

1. 目前使用的方式建议为,首先将DSP芯片焊接在PCB板上后再进行程序的烧写。

2.编程口为JTAG口。

3. bin文件(*.out)不能让他人方便获得,不能直接放置在电脑中联机烧写,希望放置在烧写器内部,离线进行烧写。

4.希望限制烧写次数。

 

经过相关资料查询,结果如下:

1. 使用仿真器可以进行在板烧写,但是需要连接PC使用,不能独立脱机进行,因此不符合要求。

2.使用国内第三方的批量烧写工具,大部分是直接对芯片进行烧写,然后再进行焊接,不符合本公司产品的使用需求。

3.使用TI C2000-Gang,简单看了一下,可能可以满足我公司的要求,但是没有相关的技术人员可以直接沟通?

因此希望能够得到答复,谢谢。

同时希望可以给出其他在板烧写的解决方案,谢谢。