This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F28335串口烧写,要做一个串口烧写面板,请问有没有关于TMS320F28335的串口烧写的协议?不是在线升级,是要烧写在线升级的BOOTLOADER



我们程序有在线升级的BOOTLOADER了,为了保证批量时的速度及简化工序,我们需要在我们的板测工装上直接烧写与功能检测。

但是我找不到关于TMSTMS320F28335的关于串口烧写的协议,请问哪里有关协议或关于串口下载的协议或校验方式的说明?

谢谢!!!!

  • 论坛中有类似问题的咨询,请参考下这边帖子:e2echina.ti.com/.../8485

  • ”我们程序有在线升级的BOOTLOADER了,为了保证批量时的速度及简化工序,我们需要在我们的板测工装上直接烧写与功能检测。

    但是我找不到关于TMSTMS320F28335的关于串口烧写的协议,请问哪里有关协议或关于串口下载的协议或校验方式的说明?

    谢谢!!!!“

    ERIC:
    如果想用ROM自带的bootloader来进行烧写裸片,想知道ROM里面的bootloader的协议,可以参考一下这个文档:
    TMS320x2833x, 2823x Boot ROM
    Reference Guid
    上位机软件的话,可以使用C2PROG。
    然后通过GPIO口的配置,让芯片进入bootlader的模式,然后就可以进行烧写。