你好,
我用的MCU是TMS320F28035, 在MCU的不同扇区做BootLoader和APP程序,
BootLoader在H扇区,APP在A~G扇区,正在做基于CAN通讯的升级,即上电后运行在BootLoader,如果没有收到上位机刷新程序的指令,就跳转至APP中;如果收到上位机刷新程序的指令,就执行程序刷新;同时在APP正常运行后,当收到上位机刷新程序的指令后,程序应该从APP跳转到BootLoader中进行程序的刷新。
我的问题:
1. 想要MCU上电后运行在bootloader, 如何配置cmd文件和codestart.asm文件?
2. APP程序该如何配置才能跳转到BootLoader?
3. 若刷新过程中,突然断电,重新上电后是否可以从bootloader中正常启动?