- 最近在写28335的程序的时候,发现单句浮点除法的耗时达到1.5us,这正常吗?如何优化呢?
- 本句比较关键,需要在短时间内完成,1.5us的时间太长,所以才想优化。看到别人测试1000次除法运算需要458us,是因为连续运算所以可以达到平均每次除法能够达到0.45us吗?
网友测试:blog.csdn.net/.../49720813
具体信息如下:
- 时钟频率150MHz
- 计算时间采用计算前拉高电平,计算后那低电平,用示波器看时间间隔的方式得到
- 工程Property中已经设置rts2000_fpu32.lib
- 程序在RAM中运行
- 除数与被除数都是变量